This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221连接到 USB1.1器件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024052/ts3usb221-ts3usb221-connects-to-usb1-1-device

器件型号:TS3USB221

大家好、

  我是 Johnson、我想知道、如果端口1D+/1D-连接到 USB1.1器件、

是否需要在全速时为每个驱动器输出连接电阻(28~44 Ω 欧姆)?

此致、

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰逊:

       您不需要为多路复用器提供任何额外的电阻。

    注意事项。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

          TS3USB221是否能够检测 USB1.1或 USB2.0的信号分离?

    此致、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰逊:

      TS3USB221无法检测到 US1.1或 USB2.0信号、它只是通过 USB 信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

           请参阅下图、1D+/1D-和2D+/2D-连接到 每个引脚的串联电阻。 这是正确的方式吗? 谢谢

    此致、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

        如果 USB FS 需要33欧姆电阻器、则没关系。

    此致

    Brian