This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 需要支持4K@60的解码、编码芯片

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024612/tdp158-hdmi-4k-60

器件型号:TDP158

尊敬的 TI 团队:

有没可替换ITE的68051和68052,这边交叉替换看了下没找到,客户说是需要支持4K@60的解码、编码芯片 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们没有一个功能与 IT68051或 IT68052等效的解决方案。

    谢谢

    David