This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:有关 GRST 和电源开关模式的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024427/tusb4020bi-question-about-grst-and-power-switching-mode

器件型号:TUSB4020BI

我计划在我的设计中使用 TUSB4020BI。 我有几个问题:

  1. GRST 需要3ms 的最短低电平持续时间。 在参考设计 tidrlt6中、只需在该引脚上放置一个1uF 电容器、因为芯片中已经有一个上拉电阻器、所以我想它与芯片中的上拉电阻器相结合来产生延迟。 如果是、在我的设计中使用1uF 电容器是否安全?  芯片中的上拉电阻值是多少?
  2. 我计划在没有外部配置接口(无 EEPROM 和 SMBus)的情况下使用该芯片、但具有过流保护等电源开关功能是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中定义了 GRSTz 上的上拉电流范围。  1uF 足以满足大多数应用的需求。  如果电压轨斜坡较慢、则可以改用2uF 电容。

    2.正常运行(包括电源开关/过流功能)不需要 EEPROM 和 SMBus。

    此致、

    JMMN