Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 我计划在我的设计中使用 TUSB4020BI。 我有几个问题:
- GRST 需要3ms 的最短低电平持续时间。 在参考设计 tidrlt6中、只需在该引脚上放置一个1uF 电容器、因为芯片中已经有一个上拉电阻器、所以我想它与芯片中的上拉电阻器相结合来产生延迟。 如果是、在我的设计中使用1uF 电容器是否安全? 芯片中的上拉电阻值是多少?
- 我计划在没有外部配置接口(无 EEPROM 和 SMBus)的情况下使用该芯片、但具有过流保护等电源开关功能是否可行?
谢谢。