This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 0x86寄存器问题

Guru**** 2449140 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023614/dp83869hm-dp83869hm-0x86-register-issue

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

我的客户发现 DP83869HM 的0x86寄存器无法在其项目中更新。

我发现 此帖子 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908844/dp83869hm-strap-setting-is-not-recognized-registers-readback-fail?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending 也提到了此问题、但在我的客户的案例中、这似乎并不相同。

在我的客户案例中、 复位0x32寄存器值为0x0000 (正确)后、DP83869HM 默认启用 RGMII 延迟。  ANA_RGMII_DLL_CTR 0x86寄存器保持0x64、无法更新为其他值。  对于其他寄存器、可以正确更新它们。

您知道如何解决此问题吗? 为什么无法更新0x86?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐武、您好!  

    感谢您的查询。

    您能否与客户确认他们是否正在按照以下步骤访问该注册表

    9.4.9.1扩展地址空间访问

    DP83869HM SMI 功能支持通过寄存器 REGCR (0x000Dh)和 ADAR (0x000Eh)以及 IEEE 802.3ah 草案中为访问第45条扩展寄存器集定义的 MDIO 可管理器件(MMD)间接方法对扩展寄存器集进行读或写访问。 标准寄存器集 MDIO 寄存器0至31、使用正常的直接 MDIO 访问或间接方法进行访问、寄存器 REGCR (0x000Dh)和 ADAR (0x000Eh)除外、后者仅使用正常的 MDIO 事务进行访问。 SMI 函数忽略对这些寄存器的间接访问。 REGCR (0x000Dh)是 MDIO 可管理的 MMD 访问控制。 通常、寄存器 REGCR (4:0)是将对 ADAR (0x000Eh)寄存器的任何访问定向到相应的 MMD 的器件地址 DEVAD。 DP83869HM 支持一个 MMD 器件地址。 供应商特定的器件地址 DEVAD[4:0]= 11111用于常规的 MMD 寄存器访问。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我会让客户 进行检查。 另一个问题是、DP83869HM 是否可以使用50MHz 时钟而不是25MHz?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐武、您好!  

    感谢您的回复、

    请注意 、DP83869需要25MHz 时钟输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的确认。 另一个问题是客户发现 RX_DV 信号异常(所有电路板都可重复)、如下所示(正常信号后的短时杂散)、导致 CRC 错误问题。 您知道这是如何发生的?   

    非常感谢 。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    感谢您的回复。

    我没有看到随附的任何信息。

    此外、您是否有用于快速查看的客户原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    让我通过电子邮件离线发送您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    注意到。 我们可以通过电子邮件继续讨论。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    好的。 我已向您发送电子邮件、现在关闭 此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    感谢您的回复。

    此致、

    Sreenivasa