This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:I2C ACK 不能达到#39;t 足够高

Guru**** 2907790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024016/tusb212-i2c-ack-don-t-go-high-enough

器件型号:TUSB212

尊敬的团队:

我们面临的 I2C ACK 不够高并导致读取/写入故障。

I2C 总线通过4.7K Ω 上拉至3.3V。 请问您对此问题有什么建议吗?

请在此处查找 I2C 波形。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    在客户浮动引脚6和9 (移除交流/直流启动电阻器)后、我们可以找到 TUSB212从器件地址。

    我是否可以从您那里了解我们为什么可以通过浮动 Pin6&Pin9来解决这个问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这种行为是否在多个器件上出现? r TUSB212的加电复位期间 I2C 上拉电压是否为高电平? 引脚6和9不应影响 I2C 模式下的 I2C 行为。