This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:您能否帮助检查 HD3SS6126的级联是否存在任何问题?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024006/hd3ss6126-can-you-help-check-if-the-cascade-of-hd3ss6126-has-any-concern

器件型号:HD3SS6126

您好!

我的客户有2个 Type C 端口。 当一个是 UFP 时、另一个将立即配置为 DFP。

因此、它们具有以下连接。  

我能否知道开关总线或信号质量问题是否存在任何问题?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克;

       同一布线上的三个多路复用器可能存在信号质量问题。 可能需要 USB3转接驱动器。

    此致、

    Brian