This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412引脚1、2、12是否可以连接到 GND?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024045/tmuxhs4412-tmuxhs4412-pin-1-2-12-is-that-ok-to-connect-to-gnd

器件型号:TMUXHS4412

大家好、

由于过孔返回路径的原因、客户有一个使用 TMUXHS4412的设计可以将引脚1、2、12连接到 GND 吗?

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥利弗:

       当然、您可以将引脚1、2、12保持悬空或 GND。

    此致、

    Brian