This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-Q1, SN65HVD1050, SN65HVD1050A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024021/sn65hvd1050-sn65hvd1050

器件型号:SN65HVD1050
Thread 中讨论的其他部件:、TCAN1051

请告诉我三个 CAN 收发 器 sn65hvd1050、 sn65hvd1050a-Q1和 sn65hvd1050-Q1之间有何差异。 基本上、我们的供应链部门无意中购买了所有三种不同类型的产品、我不太确定具体差异是什么、或者它们是否可以直接互换。 您的善意帮助将会受到非常感谢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1后缀表示汽车资质认证、如果您不需要该认证、则可以忽略该认证。

    A 版本设计为非 A 版本的直接替代版本。 它具有更好的 ESD 保护、但总线输入瞬态脉冲的绝对最大额定值更低。

    A 版本的数据表较新、第10至12节提供了更多信息、但其中的注意事项也适用于较旧的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好 Barry、

    在大多数应用中、这三个版本应该可以互换、因为它们之间的基本功能是相同的。 我建议使用  sn65hvd1050或 sn65hvd1050-Q1评估设计、以确保正常运行不需要优化"A"版本。  

    要向列表中添加更多器件型号、您还可以考虑使用 TCAN1051或 TCAN1057进行更新的设计。 这些较新的器件将具有更好的电源、并已针对 CAN 系统进行了进一步优化。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott