This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:振荡器电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023976/dp83867ir-oscillator-voltage

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: TIDA-00204

 DP83867IR 数据表中的状态最大输入(Vpp)为1.9V。

但是、TIDA-00204 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00204)显示了由3.3V 时钟驱动的器件(请参阅以下原理图摘录)。  您能否确认这是否是参考设计中的错误、这应该是1.8V 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Leacock、您好!  

    感谢您的查询。

    感谢您将此内容添加到我们的注意事项中。 我们一直在研究对时钟进行更新。

    我没有要更新的时间轴、但如果您正在考虑使用 TIDA-00204、请确保将振荡器范围更改为1.8V。

    此致、

    Sreenivasa