This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031A:在交流耦合时与 DS90LV032A 搭配使用

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031A, DS90LV032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023717/ds90lv031a-works-with-ds90lv032a-at-ac-coupling

器件型号:DS90LV031A
主题中讨论的其他器件: DS90LV032A

您好!

我的客户计划使用 DS90LV031A 和 DS90LV032A 通过100ohm/0.5m 差分电缆传输和接收仅具有交流分量的12.624Mbps CMI (代码标记反转)代码数据、如下所示。
DS90LV031A 和 DS90LV032A 是否与交流耦合类似?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San

    有关 LVDS 之间的交流耦合、请参阅此应用手册以了解实现方法、https://www.ti.com/lit/an/slaa840/slaa840.pdf

    为了使用交流耦合、数据必须进行直流平衡。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答。

    但如果是这样、我要确认更多。

    问题1:
    在文档中、交流耦合的电容器位于驱动器侧、而不是接收器侧。
    但它们是否可以同时位于驱动器侧和接收器侧?
    或者它们必须仅是驱动器端?

    问题2:
    DS90LV032A 是否需要如文档中图3至5所示的直流偏置电路?
    还是 DS90LV032A 具有宽共模输入电压范围、图6可以应用?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San

    您可以交流耦合驱动器和接收器、但这会降低总有效交流耦合电容。 例如、当驱动器上的电容为0.1uF、接收器上的电容为0.1uF 时、总电容为0.05uF。 根据 LVDS 接口上传输的数据密度、您可能会遇到直流漂移问题。

    2. LV032A 输入共模电压为1.2V,因此您仍需要使用外部偏置网络。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我明白了、感谢您的回答。

    此致、

    希拉诺