This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:寄存器值的变化不符合预期

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023624/tca6408a-the-reg-value-is-changed-not-as-expected

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件:TCA6408

大家好、

我在载板中使用了 tca6408和驱动 程序 kernel-4.9/drivers/GPIO/GPIO-pca953x.c

我在   userspace 中使用 GPIO sysfs 接口、我发现一个奇怪的现象、即我回显 P0的 GPIO-num 以将其导出、

并回声"out"以 设置 P0 方向、然后其他引脚的方向都发生了变化、这是不可预料的!

顺便说一下 ,导出的丙酸是 p0 (基号),它是否有任何关系?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    当您写入器件并验证您写入的数据是否与预期的写入匹配时、您是否可以获得 SDA/SCL 的范围? (在此处发布示波器快照、以便我们再次检查)

    您是否有我们可以查看的原理图?

    -Bobby