This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86在30Hz 18bpp 下可支持3840 x 2160、具有4通道 MIPI DSI 输入

Guru**** 2779785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023933/sn65dsi86-dsi86-can-support-3840-x-2160-at-30-hz-18bpp-with-4-lane-mipi-dsi-input

器件型号:SN65DSI86

您好,

请告诉我 ,SN65DS186     可以支持3840 x 2160 (4K 分辨率),以18bpp 的30Hz 帧速率和 MIPI DSI 输入  4通道。  

我的主机 CPU  MIPI DSI 4通道 支持 、速率为  D-PHY 1.2 (每通道2.5GPBS)  

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流位=像素时钟 x bpp = 300MHz x 18 = 5.4G

    最大 DSI 时钟频率= STREAM 位/(2 x 最小 DSI 通道数)= 5.4/(2 x 4)= 675MHz、低于 DSI86支持的最大 DSI 时钟750MHz。

    因此、DSI86 在18bpp 时将支持4K@30Hz。

    CPU 是否与 MIPI D-PHY 1.1向后兼容?

    谢谢

    David