This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:在输入端使用平衡-非平衡变压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023711/lmh0324-use-of-a-balun-at-the-input

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0318

您好!

我必须隔离 PCB 板上的 SDI 信号。 因此、我的想法是在输入端使用平衡-非平衡变压器。 它应将不平衡信号从 BNC 连接器转换为平衡信号、然后将其连接到 LMH0324的 IN+和 IN-。 这起作用了吗? 数据表仅显示了用作不平衡输入的情况!

反之亦然、我还需要在输出侧使用 LMH0318。

谢谢、大家好

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    请注意、LMH0324和 LMH0318主要用于 SDI 市场、这些器件以单端方式使用。 出于隔离目的、也许可以使用具有足够带宽的一对一75欧姆变压器。 请与脉冲变压器一起检查此组件。

    此致、、Nasser