This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:具有中断功能的 GPIO 扩展器、可使 LED 闪烁

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023715/tca9539-gpio-expander-with-interrupt-function-and-can-make-led-blink

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA6507

您好、先生、

我的客户正在寻找 GPIO 扩展器、我们需要中断功能并使 LED 闪烁。

TCA9539是合适的器件、还是有其他建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TCA9539时、我唯一的问题是该器件的拉电流限制。 对于每个八进制数、所有 I/O 提供的电流必须限制为80mA。 因此、这意味着 P07-P00上的所有 I/O 总共只能提供80mA 的电流。 P17-10也是如此。

    我们实际上制作了一个称为 TCA6507的 LED 驱动器 I2C 器件。 但是、它没有中断功能。 根据您为 LED 提供的电流大小、您可以使用 TCA9539。

    最棒的

    Chris