This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:RE:使用 LC 滤波器消除 RS232中的外部纹波

Guru**** 2635545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023683/max3221-re-elimination-of-external-ripple-in-rs232-using-lc-filter

器件型号:MAX3221

是否有必要将 LC 滤波器保持在 RS232 TX 和 RX 线路之外?

如果是、应将什么值用于商业目的。

与我分享计算是如何完成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件不需要外部 LC 滤波器。 如果您希望包含一个以降低开关噪声、您可以这样做。

    最棒的

    Chris