This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306和 TCA39306的 EN 引脚限制

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9509, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023729/pca9306-en-pin-limits-for-pca9306-and-tca39306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9509TCA39306

尊敬的团队

  当我的客户使用 PCA9306时、有一些问题。 如果我们讨论的是同一应用、 以1.8V 至 3.3V 的开漏 为例。

我从 LSF 培训视频中学到了知识、并了解了我们为什么在 EN 和 vref2引脚中使用上拉电阻200K。 但仍然被下面的这些问题所迷惑

  • 在开漏应用时、PCA9306必须在 EN 引脚中具有上拉电阻器、为什么不必须使用 TCA9509 EN 引脚上拉电阻器等其他插座。
  • TCA39306是采用 Pca9306的 P2P 解决方案、具有更好的性能、更宽的电压范围和更高的速度速率。 TCA39306中的 EN 上拉电阻器没有限制、原因是什么? 您能在原理图视图中帮助解释一下吗?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509具有完全不同的架构;其 EN 引脚是数字输入。 PCA9306几乎是一款模拟器件; kΩ 引脚直接连接到基准晶体管的栅极、而200k Ω 电阻器(不是上拉电阻器而是限流电阻器)可确保栅极电压具有高于 VREF1的栅极阈值电压偏移。

    在 PCA9306和 TCA39306 kΩ 下、您可以使用小于200k Ω 的电阻器;唯一的影响是流经器件的电流更高。