This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:具有电阻器 N/W 连接的 AFBR-5803AZ- 100FX 光纤接口

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TIDA-00928, TIDA-00496, DP83640, TIDA-00306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038149/dp83640-afbr-5803az--100fx-fiber-interface-with-resistor-n-w-conformation

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:DP83869HMDP83869TIDA-00928TIDA-00496TIDA-00306

大家好、

在我的项目中、我需要将  DP83869HM 连接 AFBR-5803AZ 100FX 光纤模块。

请参阅以下原理图部分、确认 PHY 至光纤信号之间是否需要两组电阻分压器网络。

此外、我还在 PDF format.e2e.ti.com/.../6864.schematic.pdf 中附上了 PHY 和100FX 光纤模块部分的原理图

此致

Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneez、  

    谢谢。  

    是否有 SFP 模块、或者您是否可以采购和 SFP 模块进行测试。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    好的、我将进行检查。

    请建议 SFP 模块的器件型号。

    此外、请检查我们是否需要在 PHY 芯片上配置任何寄存器以启用光纤模式。 如果是、请分享详细信息。

    此致

    Anees PK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    请参阅以下主题

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925881/dp83869hm-dp83869-compatible-sfp-modules

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    另请参阅 TIDA-00306设计指南。

    图12. DP83869介质转换器测试设置

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    此外、请确认是否需要将 Singal 检测引脚连接到 PHY。

    我是否应永久连接到 PHY 侧的 GND?

    如果 SD 引脚被连接至逻辑高电平、PHY 芯片不响应。 (光纤模块(LVPECL 电压电平,如果光纤模块 SD 引脚电压在检测到光学信号后为2.4VDC,否则为1.6VDC)

    请确认相同、以修改电路板布局。

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    感谢您的查询。

    如前所述、最好将 SFP 模块与 SGMII 兼容信号连接、并在调试另一个收发器之前尝试测试。

    关于您是否需要 SD 的问题、这取决于应用。 如果需要、您可以配置将低电平连接到 SD 输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    问题 已经解决、  

    无论光纤模块输出如何、都将 SD 引脚连接到 GND。

    请求使用 SD 引脚功能更新数据表。

    电阻器值与数据表中的值保持一致。

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    感谢您的更新、这是一个好消息。

    总结:

    RX 和 TX 信号与3.3V 电源配置的光纤数据表中建议的值连接。   我的理解是正确的。

    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后下拉直流引脚?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    请参阅以下更新的最后一个问题。

    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后将 SD 引脚下拉?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、

    请在 数据表中添加 SD 引脚功能及其逻辑详细信息。

    SD 引脚应为低电平以启动通信。  

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anees  

    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后将 SD 引脚下拉? 是的。  

    请回答以下问题

    RX 和 TX 信号与3.3V 电源配置的光纤数据表中建议的值连接。   我的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    RX 和 TX 电阻值与光纤模块侧中所述的值相同。

    请注意- 不要连接 PHY 侧的任何电阻器。  

    但是、现在我们在 Linux 方面进行了一些驱动器问题的相位处理。

    现在、我们可以  通过 uBoot 端的光纤模块加载 Linux 文件 s/m。 在 Linux 驱动程序端仍然面临问题。  

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、

    谢谢您的理解。

    您是否能够执行您希望执行的回送测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我认为不需要环回测试。  

    我们将所有设置保持为默认值。 不会改变 RGMII 信号的任何时序或模拟。

    现在、我们需要获得帮助来解决 Linux 驱动程序问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052844/dp83869hm-ti-dp83869-phy-chip-100base-fx-fiber-not-working-with-am335x-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A443591#

    目前、我们可以 通过光纤模块将42MB 大小的 Linux s/m 文件加载到闪存中、以便系统正常工作。  

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    感谢您的参与和理解。  

     您为 TX 和 RX 设置了什么 RGMII 延迟控制配置?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    供参考、 默认情况下将激活 RGMII 换档模式。 发送和接收信号都将延迟2ns。

    请确认您是否进行了任何更改或使用了默认配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    早上好。 我有一个简短的问题。

    无论光纤模块输出如何、在 SD 引脚连接到 GND 的情况下、您是否尝试断开光纤电缆并重新连接光纤电缆、然后测试通信。

    对此,

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    早上好。 我有一个简短的问题。

    无论光纤模块输出如何、在 SD 引脚均连接到 GND 的情况下、您是否尝试断开/连接 光纤电缆 并测试通信。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、拔下电缆链路指示灯(黄色)时、以太网引脚也会停止。

    再次连接光纤,  指示灯(黄色)开始亮起。 此外,绿色 LED (活动) 将根据以太网 Ping 闪烁。

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们使用了默认设置

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    很高兴听到这个消息。  感谢您的回复、衷心感谢您的及时回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    此外、请求更新数据表中的 SD 引脚详细信息。

    • 逻辑详细信息
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信。

    此致

    Anees PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、

    感谢你的答复。 您能否在以下几点上写下几句话

    • 逻辑详细信息
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、

    当您有时间时、能否添加您的输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、

    当您有时间时、能否添加您的输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    • SD 逻辑详细信息-启动通信应需要逻辑零。 它是 TTL 逻辑。
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信。 -是的、应该需要逻辑低电平来启动通信。 因此、 对于  连接到 PHY 芯片的100倍光纤模块 SD 引脚接口、请使用航天 LVDS 到 TTL 转换电路

    此致

    Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    感谢您的建议并注意到。

    通常情况下、我们的客户将 SFP 模块与 DP83869配合使用、这(LVDS 到 TL)不是我们看到的问题。  

    此致、

    Sreenivasa