This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:请显示开路/短路测试的测试结果。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039920/tdp158-please-show-the-test-results-of-the-open-short-test

器件型号:TDP158

大家好、  

如果您有用于未来开发的开放式/简短测试报告、请提供。

(短接至相邻引脚、短接至 GND、短接至电源、且每个引脚均开路)

可订购器件:TDP158RSBR

此致、

Hitoshi Koide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi  

       让我与测试工程师核实一下、并告诉您。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这些测试是在 ATE 测试程序中测试的。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我了解执行 ATE 测试。  

    是否有 FMD 和引脚 FMA 信息?

    此致、

    Hitoshi Koide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、什么是 FMD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    FMD (故障模式分布)

    引脚 FMA (引脚故障模式分析)

    请参阅以下报告。

    TCA9517-Q1功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA (tij.co.jp)

    此致、

    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我与测试工程师核实一下。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi:

      很抱歉、回复较晚、创建 FMA 是一个非常复杂的过程。

      您是否了解此客户的业务案例?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的检查。

    我理解了内容。

    业务案例: 计划在2024年提供产品。

    此致、

    Hitoshi