This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:适用于 Jetson Nano

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8044, TUSB8042, TUSB8043, TUSB4041I, TUSB8043A, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040379/tusb8041a-for-jetson-nano

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044TUSB8042TUSB8043TUSB4041ITUSB8043ATPS25947

大家好、

我们正在为 Jetson Nano SoM 设计载板。 我们更喜欢使用 TUSB8041A/42/43/44作为 USB 集线器、因为我们需要连接4个 USB 摄像头。 请分享 TI 是否有任何采用 TUSB8041A/42/43/44的参考指南/参考设计。 希望了解 Linux 上 TUSB8041A 的 BSP 支持、并从 Jetson EVK 设计参考中检查是否可以替换现有集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    EVM 可用作集线器的参考设计。  TUSB8044/A 集线器是 TUSB8043/A、TUSB8042/A 和 TUSB8041A 集线器的超集(所有可用功能均已启用)版本。

    https://www.ti.com/tool/TUSB8044AEVM

    https://www.ti.com/tool/TUSB8044RGCEVM

    TI 集线器使用通用标准 USB 集线器驱动程序、无需特殊驱动程序支持。  我们注意到、某些 Linux 版本在处理中间 USB 3.x 电源状态(U1/U2)时遇到困难。  如果这是一个问题、可以使用集线器中的寄存器05h 来禁用它们。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速响应、也想了解您对以下几点的建议

    1. 我们计划在集线器上连接4个 USB 摄像头(USB 2)。 USB 3上游是否有助于避免瓶颈?
    2. 如果我们计划连接 USB 3器件(当前设计中不需要、但为了实现可行性、我们计划提供一个配置)。 这是否适合在进行初始设计时同时支持 USB 2和3? 之后根据端点要求有2或3个?
    3. 如果我们计划仅使用 USB-2器件、TI 是否有任何这样的选项、这些选项可能成本较低、并且仅支持上游和下游上的 USB 2? 如果存在,我们是否可以将上游端口连接到任何 SoC/SoM 上的 USB3控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    集线器没有从 USB 2.0到/从 USB 3.0的数据转换、它们是完全独立的数据流。

    2.是的、如果您计划稍后添加 USB 3.0、最好在当前设计中同时具有 USB 2.0和 USB 3.0连接。  将 USB 3.0添加到设计中不会影响 USB 2.0操作。

     TUSB4041I 是我们类似尺寸的 USB 2.0集线器、它可以连接到 USB 3.0主机、但只能以 USB 2.0速度运行。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢、第2点和第3点非常清楚。

    在第1点、我们了解它是单独的数据流。 此处的问题是器件是否以 USB 2的最大速度运行(理论上是线速、而不是实际吞吐量或用例场景)。 在这种情况下,4 x 480Mbps 将是向集线器推送的聚合数据,上行以 USB 3运行是否有助于在 USB 3支持5Gbps 时实现4x480Mbps 或更多的线速,从而使主机实现? 请分享您的建议、因为这种理解在概念上是正确的。

    考虑到上述问题、如果我们选择 TUSB4041I、会是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    USB 2.0是主机驱动的总线、 所有通信均由主机调度。  由于 USB 2.0集线器连接到最大吞吐量为480Mbps 的单个 USB 2.0主机端口、这将限制集线器 USB 2.0端口可以发送/接收的总流量。  集线器将允许对数据包进行一些缓冲、这将对吞吐量产生积极影响、但限制仍然在 USB 2.0主机端口上。  在实际应用中、我们不会看到器件使用的任何吞吐量都接近最大吞吐量、并且集线器后面同时使用多个 USB 2.0器件不会对性能产生负面影响。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢你

    作为我们最初试用的唯一可用器件(Mouser 即将推出)、我们购买了 TUSB8043ARGCT 和 TUSB8043AIRGCT。 请您指出在41/42/43/44之间有短暂差异的任何文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    有关器件差异的信息、请参阅转换指南:

    https://www.ti.com/lit/an/slla377/slla377.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢你

    我们正在使用 TUSB8043A 进行设计。 但到目前为止、我们一直在使用 TPS259530、我们需要将其与集线器 IC 一起使用、因为我们计划使用通过 USB 本身供电的 USB 摄像头。 请为此目的建议任何合适的器件以及您对此架构的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您需要咨询 TPS259530团队以了解类似器件、我将把该主题移至该论坛。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    请查看引脚对引脚选项:

    输入电压和电流要求是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的选择。

    我们计划连接4个 USB 摄像头和当前选定的摄像头、其中输入电压为5V、工作电流为300mA。
    请建议 TPS2595xx 提供任何替代选项、因为没有相应的替代选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    请查看 TPS25210、TPS25947。

    此致

    Kunal Goel