This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果加载了补丁、TPS25750 + BQ25792充电将不起作用

Guru**** 2951020 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036138/tps25750-bq25792-charging-not-working-if-patch-is-loaded

器件型号:TPS25750BQ25792
主题中讨论的其他部件:BQ25792、 DRV8935

我们有 TPS25750D + BQ25792、因此 BQ 连接到 TPS I2Cm、MCU 位于 I2C 中。

问题:如果将补丁加载到 TPS 中、则充电不起作用! 如果没有贴片、充电就可以正常工作。

我已经生成了 TPS 的以下补丁

{"调查问卷":{"版本":"7.0.2.1"、"答案":[4、null、2、1、1、null、1、null、0、8、1.25、0.12、0]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

是否需要其他配置?

以下是在连接启动和充电器后 TPS 寄存器的捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我们已在配置工具中发现一个错误、它与 GUI 的交互几乎肯定会导致此问题。  

    我正在积极地努力完成更新、一旦有更新、我将立即更新您。  您将看到、在我解决此问题后、配置 GUI 版本将更改为7.03。

    很抱歉给您的发展带来了影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢! 期待在发布后测试修复程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在准备好后立即更新您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了更新?? 已经4周了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我将使用我们基于 JSON 的开发人员工具为您生成已配置的二进制文件、该工具将在今天稍后的消息中显示。

    我们的固件补丁现已完成、但 GUI 集成未完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    自检测到固件问题以来、我一直在监控此论坛。 我试图等待 GUI 更新、但我的产品交付截止日期无法再等待。  我有两款产品是使用早期的 GUI 版本开发的、我希望获得用于最终开发的更新二进制文件。  您能否根据这些 JSON 答案为我生成两个文件?

    控制器产品:

    {"调查问卷":{"版本":"7.0.2.1"、"答案":[4、null、0、1、0、1、null、1、null、0、4.2.2、0.12]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

    传动器产品:

    {"调查问卷":{"版本":"7.0.2.1"、"答案":[5、null、3、1、0、1、null、null、null、null、null、null、null ]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我将在最终回归完成后立即使用配置的二进制文件进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。  根据我读过的其他线程、看起来固件中还需要一个修复程序、您希望现在或将来都能完成。  这一大致的时序是否正确?  我只是想评估您预计的天数或周数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已确认我将在星期一获得生产补丁。  然后、我将能够生成您的配置。

    平路机、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您现在是否能够生成两个二进制文件?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    今天晚上、我将进行配置。  我有发布的固件、但还没有时间完成这些固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我理解、非常感谢您的支持。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    您是否能够创建二进制文件?  我相信您会收到大量请求、因此如果您能完成请求、我将不胜感激。

    我正在寻找两种配置。 第二种配置、没有充电器、我是  

    {"调查问卷":{"版本":"7.0.2.1"、"答案":[4、null、0、1、0、1、null、1、null、0、4.2.2、0.12]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

    {"调查问卷":{"版本":"7.0.2.1"、"答案":[5、null、3、1、0、1、null、null、null、null、null、null、null ]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我尝试将这些 JSON 文件加载到我们的工具中、但它们并不完整。

    如果您只向我发送每个配置的 GUI 屏幕截图、则速度可能会更快。  我不知道为什么这些不完整。

    此外、此配置是用于 EVM 还是用于您自己的硬件?  这些 JSONS 没有自定义 GPIO 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    1) 1)我之前提供的 TPS25750和 BQ25792的第一种配置是通过 标准配置从 GUI 输出的(而不是 GUI 中的"高级配置")。  这就是为什么没有其他配置参数、我认为您所说的这些参数缺失。  这是我自己的硬件。  我将 TPS25750的 I2Cm 连接到 BQ25792的 I2C、将 TPS25750的 I2C 连接到我的应用 MCU (原理图部分的屏幕截图粘贴在 GUI 屏幕截图下方)。  我将 GPIO 接地、GPIO4和 GPIO5除外、它们分别连接到 C_USB_P 和 C_USB_N。  因此、我认为除了 GPIO4和 GPIO5之外、所有 GPIO 都应该被禁用。  我将从 CAT24C256 EEPROM 加载二进制文件、作为与 EVM 类似的补丁。

    所选的屏幕快照如下。

    2) 2)我发送给您的第二种配置是类似的情况、除了没有电池充电器、它是在60W (20V)时协商纯灌电流 PDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MarkMcColloughSinkOnly.bine2e.ti.com/.../MarkMcColloughCharger.bin

    Mark、

    附件是2个配置的二进制文件。  我将灌电流设置为仅具有4PDOS 5、9、15和20。  可以使用"高级"选项卡将其减少为2。  5和20V。

    如果您遇到这些配置的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    谢谢你。  我可以 立即查看这些内容、但我  对 SinkOnly bin 有疑问。  理想情况下、我只希望收缩20V PDO。  我的应用要求20V PDO 与 DRV8935驱动器配合使用才能实现完全功能。  即、我不想收缩9V 或15V PDO。  TPS25750是否需要5V PDO 为 LDO_3V3供电、以便它可以从 EEPROM 加载补丁?  如果是、 加载补丁后是否有办法放弃5V PDO 协议?  如果不是、则仅当您可以为我创建另一个 SinkOnly bin 时、我才需要20V PDO。

    再次感谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    可以降低9V 和15V。

    我将确认我的理解、即我们必须提供5V PDO 并返回给您。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    您是否获得了有关是否必须提供5V PDO 的答案?  无论采用哪种方式、您能否为我创建新的 bin 文件(它是 MarkMcColloughSinkOnly")。   如果我们必须提供5V PDO、那么我需要仅配置5V 和20V 的 BIN。  如果我们不必提供5V PDO、那么我需要仅配置20V 的 BIN。

    此外、我开始使用 MarkMcColloughCharger.bin 文件进行测试、到目前为止、它似乎按预期工作。

    再次感谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我确实发现、作为一个接收器、您无需支持5V PDO。  我可以稍后重新配置二进制文件、以便为您解决此问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我需要此配置的二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我将在明天为您生成该值。  您是否需要为电路板设置任何高级模式 GPIO、或者您是否正在使用 TI 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘:您能否制作仅限20V PDO 的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无高级 GPIO。 应仅为参考设计。

    请参见附加的图像。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我需要将这些线程分成不同的帖子。  我在一个线程中有太多的要求,不能让他们保持两岸。  您可以创建新的 E2E 吗?  我将尝试与我们的内部团队合作、了解如何在将来跟踪多个客户主题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这 是我开始的线程,但这里你可以去:D

    e2e.ti.com/.../tps25750-configuration-request-tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    是的、我看到了这个话题、Chuck 将在周一回来后为您提供帮助。

    谢谢、

    哈里