您好!
我想与 DP83869HM 分享我的经验。
我有2个定制板。 一个正常工作、另一个 SGMII 连接非常不稳定。
Linux ethtool -S eth0 显示 fcs 错误。
经过调查、我 发现了通过 SGMII 进行 SGMII 连接不稳定的原因。
原因是第二层 RBIAS 铜焊层和 RGMII 数据线路层之间的寄生电容非常小。 请参阅图片:

要解决此问题、需要 使用焊接片和 RBIAS 电阻器、隔离片 RBIAS 触点、将 RBIAS 铜平面连接到 GND (用作屏蔽层)、并将 RBIAS 11k 电阻器 直接焊接到片 RBIAS 触点和 GND。
这已经过测试、工作正常、但有些困难。
可能的光解决方案。 连接并联偏置电阻器33pF 电容器。 但并非所有噪声都能避免。
我可以使用最大的电容是什么? 0.1uF 电容器是否正常?
我在应用手册有关 rbias 灵敏度的警告中找不到。 仅-"rbias "必须靠近芯片。
我在 DP83869HM 上看到的其他问题。 这个芯片没有 接地引脚、只有焊盘。 必须使用过孔将焊盘连接到 GND。 因此、电源耦合电容器电流 必须使用 通孔。
过孔在高频率下具有大阻抗。
焊盘与 GND 的连接最少需要多少过孔数量和尺寸?
在我看来:
1. Rbias 必须有专用的过孔连接到焊盘(避免噪声)。 对吧? 为什么芯片中不包含 rbias?
石 英 发生器电容器接地是否必须有专用的焊盘过孔?
3、 哪些未使用的引脚可以连接到焊盘的 GND? 以实现更好的去耦。 避免过孔 (例如:JTAG)
B.R.
Darius Brochuskas