This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:无法在用户备用模式下获取 VDM。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035879/tps65988evm-not-able-to-get-the-vdm-in-user-alternet-mode

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988

我在  USB Type C 连接器上有两个 TPS65988板彼此相连。 这两个器件都配置为交替模式。 设备 A 将在进入交替模式时发送 VDM,设备 B 将接收 VDM。 我的目标是获得收到的 VDM。 我参考  此 POC 的 SLVAE16A 文档。 设备 A 将从设备 B 接收功率。我将 EVK 用作设备 B、将定制板用作设备 A。我将使用调试模式检查接收到的 VDM。 我检查了 VDM 的寄存器0x61,但无法接收 VDM。 我随附了两个器件的配置文件以及 EVK 的屏幕截图。 请告诉我为什么无法在 EVK 上获取 VDM? 如下图所示、我无法接收发送的 VDO。

 

e2e.ti.com/.../DeviceA_5F00_alternate-mode.pjte2e.ti.com/.../DeviceB_5F00_alternate-mode.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    您是否可以访问 PD 分析仪、例如总相位? 我想验证 VDM 消息是否正在发送

    https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有 PD 分析仪。 根据文档(SLVAE16A)中显示的配置,它应该发送 VDM。 如果您观察到屏幕截图、则会显示 VDO 计数(有效 VDO 的数量)。 最初、在连接两个器件之前计数为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    我将仔细研究此项目、并在本周晚些时候回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    我建议您获取一个 PD 分析器、以读取两个 EVM 之间发送的消息。 这将帮助问题的根本原因确定首先是否发送了消息。 如果我们在 PD 日志中看到消息、并且它们未显示在接收设备上、则我们知道问题所在。 如果我们没有在 PD 日志中看到消息,则我们知道问题是由发送 VDM 的设备造成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Untitled-Folder.zip

    您好!

    请查找随附的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    我将在本周稍后的时间研究这些问题并提供其他反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您需要、我已在上述转换器中附加了配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    是的、我也会研究这些内容。 不过、从 PD 日志中、看起来 PD 控制器会进入"Enter Mode"、您可以看到这些消息的数据。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    InEnter Mode 命令  VDO 对象丢失。 根据文档 SLVAE16A、在发送 Enter mode 命令 VDO 对象后、应该会出现。 我们在 VDO 对象中发送了0x1122334455667788。 此数据在日志中不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

    好的、是的、它看起来不像它显示的那样。 我需要更多时间来研究这个问题。

    谢谢、

    哈里