This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:1V/2.4V 模式和均方误差(MSE)测量

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EMSP430F5529

大家好、  

我的客户有以下问题、您能提供帮助吗?  

1. 当通过双绞线电缆连接两个电路板并通过自动协商建立链路时、如何确定1V 或2.4V 模式?  

例如、传输线路在某种程度上受到监控。  在正常情况下、如果信号衰减、它将是1V 模式、而是2.4V 模式?  

2.客户尝试 了均方误差(MSE)测量。 但它们无法在主/从模式下执行 MSE 测量、只能在通过自动协商建立链路时执行。  

那么、EVM 不能 在主/从模式下执行 MSE 测量是否正确?

如果 通过 自协商建立链路时完成 MSE 测量、客户如何辨别电路板是在1V 还是2.4V 模式下工作?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

     如何确定1V 或2.4V 模式

     DP83TD510E (默认)同时广播2.4V P2P 和1.V P2P 功能。 它提供基于硬件设置或寄存器的配置、仅广播1V P2P 功能。

    TDR_CFG1寄存器(地址= 0x300)[复位= 0x545]可用于配置电平。

    有关 MSE 测试、请参阅以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/snla364a/snla364a.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    我不太清楚您的答案。

    我发现以下材料、并且我了解 DP83TD510E 在1V 模式下是默认的、并且 可以通过修改  CFG_INCR_TX_LVL 寄存器的位12来配置电压模式。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaa9a/sluaaa9a.pdf

    以下是我提出的问题、以澄清您的答案。

    1.客户想知道在自协商过程中如何确定1V 或2.4V 模式。 因此、如果本地器件和链路伙伴都配置为2.4V 模式、则将在2.4V 模式下建立链路;如果本地 器件或链路伙伴之一配置为1V 模式、则将在1V 模式下建立链路?

    2.客户想知道 MSE 测试是否只能在自协商中执行、主从也可以执行 MSE 测试? 我在材料"DP83TD510E 电缆诊断工具套件"中找不到有关此问题的任何信息。   

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    您可以使用 Strap7让链路伙伴知道器件能够承受的电压电平。  它取决于 AVD 电源。

    在自动协商期间、如果其中任何一个只能提供2.4V 电压、电平将为2.4V。 如果两者都支持1V 电压、则电平将从1V 开始。

    您还可以使用  PMA_CTRL 寄存器(地址= 0x18F6)[复位= 0x0]来配置电平

    电缆诊断程序没有提到 将设备设置为任何特定模式。 因此、我想您可以使用任何模式进行测试。 您可以根据需要读取电压电平。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    感谢你的答复。  

    关于 MSE 测试、客户表示只有通过自动协商建立链路时才能执行。  

    如果我们想帮助客户确认为什么在通过强制(主从)模式建立链路时无法执行 MSE 测试、您需要什么信息?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您的参与。

    客户是使用 EVM 进行测试还是使用定制板?

    客户为什么要禁用自动协商。 客户设置的寄存器是什么。

    当通过强制(主从)模式建立链路时,通信是否工作?

    您能否让客户检查以下寄存器

    AN_CTRL_10BT1寄存器(地址= 0x20E)

    AN_STATUS_10BT1寄存器(地址= 0x20F)[复位= 0x0]

    7.7.100 PMA_PMD_CTRL 寄存器(地址= 0x1834)

    PMA_CTRL 寄存器(地址= 0x18F6)[复位= 0x0]

    此致、

    Sreenenvasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    客户正在使用 EVM。  

    接下来、我是否可以理解您为什么要这样问?  这是因为他们应该只使用实际使用的自动协商吗?

    [报价 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement/3822276 #3822276"]客户为什么要禁用自动去话。

    由于 LED0亮起、因此客户认为通信正常。  

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement/3822276 #3822276"]当通过强制(主从)模式建立链路时,通信是否正常?

    接下来、我不太熟悉寄存器、您能否给出您所期望的以下问题的一些答案示例?  

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement/3822276 #3822276"]

    您能否让客户检查以下寄存器

    AN_CTRL_10BT1寄存器(地址= 0x20E)

    AN_STATUS_10BT1寄存器(地址= 0x20F)[复位= 0x0]

    7.7.100 PMA_PMD_CTRL 寄存器(地址= 0x1834)

    PMA_CTRL 寄存器(地址= 0x18F6)[复位= 0x0]

    [/报价]

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    问题是、这是固定的10M 速度、为什么 DES 客户要禁用自动协商?

    客户如何禁用自动退火?

    我们希望客户读取寄存器内容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    客户禁用了自动协商、因为他想将每个板固定为1V 或2.4V 模式、并且 不知道如何为每个具有自动协商功能的板设置1V 或2.4V 模式。  

    他禁用了自动协商  并固定为1V 或2.4V 模式、  并使用以下线程链接中提到的"Force_2v4Vpp (1Vpp)_Master (Slave)_Init.txt"文件为每个电路板分配了主器件/从器件。  

    是否可以使用上述设置完成 MSE?

    客户表示 MSE 是从主侧测量的。 如果 MSE 从从从端测量它、它们是否起作用?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941643/dp83td510e-evm-cannot-get-link-to-establish-with-dp83822-portion-of-dp83td510e-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Force%25252525252520dp83td510e#

    您上面提到的寄存器的内容是否仍然需要?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    我无法完全理解您的查询。

    我在另一个线程中向您发送了脚本。 您是否使用过它们?

    客户是否想通过固定主器件和从器件上的电压来测量 MSE?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    1.是的、 客户希望通过固定主器件和从器件上的电压来测量 MSE。 客户成功地在自动退火模式下进行 MSE 测量、但在强制模式下未能执行。 因此、客户最初的问题是、为什么他无法使用强制模式进行 MSE 测量、这是正常现象还是客户做了错误的事情?

    2. 该脚本 是否也适用于 此主题中提到的工程示例

      客户去年下半年购买了 EVM、随后该团队要求客户使用 AutoNegotiation_5F00_Init.txt 建立链接 。  

      我是否应该通过  检查 寄存器 MII_REG_3 (0x0003)来要求客户确认其 EVM 上的器件是工程样片还是最终生产?

    3、电压只能在强制模式下固定是正确的吗? 甚至是自动协商也可以固定电压? 如果是、您能否告诉我如何操作?

    4、还要检查我的理解是否正确。 如果客户使用的是工程样片器件、客户能否通过 将  MSP430F5529控制器与   此主题中提到的2553.DP83TD510E-EVM-Driver.txt 进行刷写来将其更改为最终生产器件? 我希望我的理解对这里的描述是正确的。  

    因为我认为 工程样片器件需要修改一些寄存器以实现某些功能、而 不需要最终生产器件、这是令人困惑的。 因此、如果客户可以  通过闪存 MSP430F5529控制器将器件修改为最终生产、我想我们将来可以更轻松地进行讨论。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    1.是的、 客户希望通过固定主器件和从器件上的电压来测量 MSE。 客户成功地在自动退火模式下进行 MSE 测量、但在强制模式下未能执行。 因此、客户最初的问题是、为什么他无法使用强制模式进行 MSE 测量、这是正常现象还是客户做了错误的事情?

    您能否提供更多有关 MSE 测试的详细信息。

    他如何在启用了自动 Nego 且未启用自动 Nego 的情况下测试 MSE。

    您能否让客户在自动协商模式下使用以下寄存器修复电压电平并进行测试

    您能让客户检查以下内容吗

    搭接7

    这个自举定义了 PHY 在自协商期间请求的电压电平。 它反映在的位12中

    0x20E。 在使用强制模式进行 LinkUp 时、自举控制输出电压并反映在0x18F6的位12中

    1 =启用2.4Vpp 工作模式

    0 =启用1.0Vpp 工作模式

    关于工程器件、您能否提供器件标识、让我们在进行任何更新之前进行检查、我最近没有人这样做。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

     遵循您所说的内容、您需要什么具体的东西?

    "客户用于测试启用和不启用自动去功能的 MSE 的脚本"是否有帮助?

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement/3844099 #3844099"]

    您能否提供更多有关 MSE 测试的详细信息。

    他如何在启用了自动 Nego 且未启用自动 Nego 的情况下测试 MSE。

    [/报价]

    您指的是哪一个寄存器在自动协商模式下固定电压电平?  

    我的理解是自举7告诉我们自动去 Nego 期间 LED 的电压电平、而不是能够在自动去 Nego 模式期间设置电压电平。  

    [报价 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032572/dp83td510e-evm-1v-2-4v-mode-and-mean-square-error-mse-measurement/3844099 #3844099"]您是否可以要求客户在自动协商模式下使用以下寄存器修复电压电平并进行测试[/quot]

    我将与客户核实器件标识。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您的参与。

    请按如下所示检查寄存器信息。

    搭接7

    这个自举定义了 PHY 在自协商期间请求的电压电平。 它反映在的位12中

    0x20E。 在使用强制模式进行 LinkUp 时、自举控制输出电压并反映在0x18F6的位12中

    1 =启用2.4Vpp 工作模式

    0 =启用1.0Vpp 工作模式

    对于 MSE 测试以及脚本、您能否检查客户看到的观察结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    您有一些更新吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    我正在确认您向客户请求的上述信息。  

    更新后、我会通知您。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    感谢您的回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    您有一些更新吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    很抱歉更新太晚了。  

    客户告知问题已经解决、我确认工作正常。  

    让我在从客户处获得信息后再次更新。

    您现在可以关闭此主题。  

    谢谢你。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    谢谢、很高兴听到问题已解决。

    如果可能、您能否将该线程标记为已解决。

    此致、

    Sreenivasa