This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:是否可以在不复位 TUSB2036的情况下启动 USB 通信?

Guru**** 2343690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039110/tusb2036-is-it-possible-to-start-usb-communication-without-reset-tusb2036

器件型号:TUSB2036

大家好、

我的客户使用 TUSB2036设计了他们的电路板。

USB 主机(Android)-- TUSB2036
                      |L--   音频 IC *有时会进入挂起状态
                      L-- MCU *始终与 USB 主机通信

1)
如果音频 IC 进入挂起状态、则音频 IC 从 USB 主机消失之前会有延迟。
延迟约为5秒~几十秒。
我的客户希望将延迟时间缩短到大约1秒。 有可能吗?

2)
如果 音频 IC 从挂起状态恢复、 音频 IC 仍然从 USB 主机消失。
在这种情况下、应重置 TUSB2036以恢复 USB 主机和音频 IC 之间的 USB 通信。
是否可以在不复位 TUSB2036的情况下立即开始通信?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    1. 如果音频 IC 暂停、它不应从主机中消失。  它应保持连接、DP 上拉为高电平。  发生这种情况了吗?

    2.如何恢复音频 IC?  它听起来像是在断开连接和重新连接。  这不是由 TUSB2036引起的、我们需要知道音频 IC 的行为。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。 我的评论如下。

    1. 如果音频 IC 暂停、它不应从主机中消失。  它应保持连接、DP 上拉为高电平。  发生这种情况了吗?
    [雅丽塔]
    很抱歉、我的解释不清楚。  如果音频 IC 暂停、它 会在 主机上变为"未知器件"。
    转换到 "未知器件"状态需要5秒~几十秒、因此我的客户希望将延迟时间缩短到大约1秒。
    注意)如果他使用另一个商用 USB 集线器进行测试、他还确认延迟时间大约为~1秒。  

    2.如何恢复音频 IC?  它听起来像是在断开连接和重新连接。  这不是由 TUSB2036引起的、我们需要知道音频 IC 的行为。
    [雅丽塔]
    如果拔下了外部麦克风、音频 IC 将进入挂起状态、 如果插入、则音频 IC 将恢复。
    问题在于、尽管 音频 IC 从暂停状态(插入了外部麦克风)恢复、但主机上的音频 IC 仍然是"未知器件"。  
    注意)如果他使用另一个商用 USB 集线器进行测试、他还确认主机上的音频 IC 正常弹出。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    1.设备挂起时,不应转换到主机上的"未知设备"。  这不是预期的 USB 行为、因此我不确定器件正在执行什么操作或为什么不向主机报告状态。  可能是集线器状态未频繁地从系统轮询、或者集线器端口状态未立即更新。

    2.同样,这种类型的重新连接不是典型的 USB 行为,因此我无法确定强制集线器更快地报告状态的方法。

    遗憾的是、无法强制集线器更快或更持久地报告状态、因为这是基于状态机的设计。  客户能否提供任何 USB 系统日志来帮助识别问题?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    很抱歉我的答复很晚。

    >1. 当器件暂停时、它不应转换到主机上的"未知器件"。   
    您能否告诉我、在这种情况下、下游器件暂停时、预期会出现什么行为?
     如果您提供建议、我们将不胜感激。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游器件是如何挂起的?  以及如何查看器件状态?  主机仍应看到器件已连接、即使器件已挂起。

    此致、

    JMMN