This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何在 EtherCAT (Beckhoff ET1100)的情况下将 KSZ8081MNX 替换为 DP83826E?

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037756/dp83826e-how-to-replace-ksz8081mnx-by-dp83826e-for-the-case-of-ethercat-beckhoff-et1100

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83826IDP83822I

尊敬的专家:

对于 EtherCAT (Beckhoff ET1100)、如何将 KSZ8081MNX 替换为 DP83826E?

您能告诉我如何使用 DP83826吗?
 :仅在自举配置方法中使用 ET1100。

如何以及为何要将 DP83826E 用于 EtherCATR 应用
3.2设置 DP83826 PHY 的不同方法
要仅使用自举配置为 EtherCAT (R)设置 DP83826、
请联系 TI e2e 论坛或您当地的销售代表、以获得解决此问题的进一步支持。

我的理解是这个表。 是这样吗?
(我理解应更改"差异"部分列。)
如果这不正确、请告诉我正确的方法。

此致、
e2e.ti.com/.../DP83826-with-ET1100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路

    感谢您的查询。

    您能 告诉 MW 您的要求吗?  您当前使用的是 KSZ8081吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我使用 KSZ8081制作了一个电路板。
    出于各种原因、我需要将其替换为 DP83826。

    关于要求、如果我的回答不正确、我会道歉。
    -使用 ET1100 (仅自举配置。= PDI 不控制 MI 接口。)
     ※例如、所需的电路板是"BOOSTXL-EtherCAT"、它由 DP83826而非 DP83822供电。

    -可重新设计以解决差异 。
     在当前电路板中:
     ->基本工作模式
     ->搭接的差异
     其他差异

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路

    https://www.ti.com/lit/an/snla338/snla338.pdf

    请参阅文档。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢你的建议。
    我知道"SNLA344a KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826系统翻转"。
    不过... 本报告介绍基本模式下的 DP83826。

    EtherCAT 需要"DP83826扩展模式"、不是吗?
     ->Forum POST DP83826I:DP83826I 用于 EtherCAT 的基本/增强模式?
       e2e.ti.com/.../dp83826i-dp83826i-basic-enhanced-mode-for-ethercat
     ->论坛文章 DP83826I:将 DP83822I 传输到 DP83826I 时有一些问题
       e2e.ti.com/.../dp83826i-some-questions-when-transferring-dp83822i-to-dp83826i

    它只能用作 DP83826自举、而不是写入寄存器。(具有 ET1100限制。)
     "DP83826基本模式"无法输出 LINK_MII (ET1100输入)。 引脚31是 TX_ER。
     无法执行的操作:
      "2.4引脚31上的转带"
      "2.6为 EtherCAT 从站的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1 (DP83826基本模式)"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路

    感谢您的邮件和输入。

    我看到的链接提到了如何为 EtherCAT 配置器件。

    您是否希望仅使用自举配置 EtherCAT 应用的器件?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    很抱歉造成混淆。

    您是否希望仅使用自举配置 EtherCAT 应用的器件?

    ->是的,我是。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路,

    感谢您发送邮件、没有任何问题。

    是否可以 向我发送一封私人邮件来推动这一目标。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您发送邮件。

    >是否可以 向我发送一封私人信息,以推动这一进程。
    没问题。

    我更改了设置。(允许私人消息。)

    这一切对您来说是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路,

    感谢您的告知。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路,

    当我们在  另一个论坛上继续对话时、我将关闭此主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路,

    当我们在  另一个论坛上继续对话时、我将关闭此主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我们有一个 EtherCAT 从站设计、它使用了 BCM5241XA1KMLG。  但我们知道 、BCM5241XA1KMLG 即将停产。  现在、我们打算在增强 模式下使用 DP83826I、 这个线程看起来很有趣。  是否可以获取其他信息?

    相关信息

    Sooryanarayana Aythal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooryanarayana Aythal、您好!

    感谢您提供的消息以及对使用 DP8382I 的关注。

    是否可以 向我发送一封私人邮件来推动这一目标。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢你的答复。  如何发送私人邮件?  是通过官方电子邮件还是我的任何设置进行的?

    此致

    Sooryanarayana Aythal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooryanarayana Aythal、您好!

    为了简化操作、请使用  您 正在使用的器件以及您要使用的器件的标题开始新的线程。

    这将启动线程。 之后、您可以转到您的帐户并将其设置为 "允许此线程的私人消息"。

    然后您可以发送私人邮件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    打扰一下。
    感谢你的答复。

    我将关闭此主题、因为我们移动私人消息。

    此致、

    敏哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,中仓敏路,

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa