Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A
您好!
我将 I2C3 (USCI)模块用作主器件、将 PCF8574用作从器件。 我使用的是 MSP430F5438A 微控制器。
我想写入0x08、0x04、0x00的值、以便根据我的应用使用运行时来切换(P2、P3)端口引脚。
因此、当我给出命令0x08 (P2 = 0、P3 = 1)时、引脚配置正确、但当我写入0x04 (P2 = 1、P3 = 0)或时
0x00 (P2 = 0、P3 = 0)它显示 P2和 P3始终为1。
因此0x08正常工作、但0x04和0x00我的器件有问题。
因此、我想知道我为什么面临这些问题。 我已正确参考数据表、但未找到器件是否正在复位。
我还在示波器上获得0x04和0x08的适当波形、以确保数据传输正确与否。