This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036741/tusb1146-schematic-check

器件型号:TUSB1146

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 TUSB1146原理图 以及任何需要调整的问题  

谢谢

e2e.ti.com/.../SIB7200_5F00_tusb1146.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的查看评论。

    e2e.ti.com/.../SIB7200_5F00_tusb1146_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_09152021.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    有些建议并不十分明确:

    1. A02216005:这违反了 DP 交替模式规范,这是否正常?  我不太理解所谓的违规 DP 交替模式意味着 DP 交替模式必须连接到所有4条信道? 或者它是否意味着 AUX DP/DN 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Type-C 上的 DP 交替模式需要分配 C 支持、即4条 DP 信道。 由于仅实施2个 DP 信道、这将违反分配 C 支持要求。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    根据 TI 规范说明、TUSB1146i 可选择一个端口 USB3+2通道 DP (具有翻转或无翻转)、

    谢谢

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUBS1146可支持 一个端口 USB3+2通道 DP 或4通道 DP。 但我指 的是 USB Type-C 标准上的 VESA DisplayPort 交替模式 、它需要4通道 DP 支持。

    谢谢

    David