This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036集线器 IC

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038580/tusb2036-tusb2036-hub-ic

器件型号:TUSB2036

我在电路中使用 TUSB2036,并将模式设置为低电平以选择6MHz。 但是、在使用示波器进行检查时、我没有得到任何东西。  我连接了我的电路。  

请提供同样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查时钟时、是否已将集线器连接到主机?

    在没有电容器的情况下、复位是否直接拉至3.3V?  这将不会提供足够的上电复位时序、需要添加一个电容器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、 复位部分中已经添加了一个电容器。

    我已尝试将 RESET 引脚直接上拉至电源、但 仍然遇到相同的问题。

    黄色标记显示复位引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶振(6MHz)工作的早期,已使用示波器进行检查。 它在2-5分钟后停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    需要将电容器直接连接到 RESET 引脚、而不是3.3V 电源轨。

    是否有任何下游器件连接到集线器?  如果未连接下游器件、主机可将集线器置于低功耗模式(晶体关闭)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    正如您所说的,我直接将电容器连接到接地的复位引脚,而不将其连接到电源轨(3.3V)。在上电时,我得到了大约2秒钟的频率,之后它停止了。 当晶振显示信号时电流为50mA、当它降低 到 40mA 时、我在 XTAL1引脚上只获得大约1.5V 的电压、而在30mA 时、TAT 引脚中没有响应。

    之后我重复了三次。我只有1.5V (40mA),没有晶振关闭(30mA)的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    您提到过、黄色标记显示了复位引脚连接、但在这种情况下、复位连接到上拉电阻器、电容器连接到3.3V 电源轨、而不是复位引脚。  如果电容器直接连接到引脚、则复位时序正常。

    是否连接了任何下游器件?  由于未连接任何设备、因此似乎集线器正在进入挂起模式。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经在硬件部分做了上述修改、并检查了6MHz 的时钟频率、
    遇到了与我之前提到的相同的问题(上面提到的放大器详细信息)。 我已将三个下游器件与 IC 连接。
    三种连接形式 TUSB2036连接到三个 MCP2200 IC (USB 转 UART 转换器),然后连接到设备。MCP2200还具有晶振(12MHz),工作效果极佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 DP0和 DM0上的线路状态。  当集线器连接到主机时、DP0应该被拉高、然后应该有来自主机的一些信号、是否会发生这种情况?  主机上运行的是什么操作系统?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在部分工作、我在引脚29 (XTAL2)中获得6MHz。现在的问题是、我在引脚30 (XTAL1)中没有不断获得6MHz。在 XTAL1中放置 DSO 探头时、我将获得6MHz 2秒、并突然减小。 如果我再次放置探头、我得到它并将在2秒后继续、那么取出探头并再次放置将获得6MHz 2秒、它不像 I m 在引脚29 (XTAL2)中那样恒定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享晶体的器件型号、是否尝试添加修整电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有使用修整电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6MHz.pdf

    所附的晶体数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、负载电容看起来正确。  您能否确认两个电容器均已接地、我在两个电容器上看到接地符号、但只有一个电容器具有 DGND 信号连接?  您是否在多个电路板上看到了相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个电容器已接地。 我已经检查过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在采用了新的板并组装了所有组件,就像我在前一个板中所做的一样。 现在、我在过去的晶体中面临同样的问题。 检查中的所有东西都能通电,一切都好,但只有晶体部分我没有得到任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接探头后、它在几秒钟内的工作状态是否相同?   

    DP 是否由主机驱动为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我之前的板中的内容。 现在、我使用的是新电路板、并且面临着在 TUSB2036引脚29、30中无法获得晶体频率(6MHz)的相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DP 引脚中得到2.2V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 DP0PUR 是否设置为3.3V?  DP 应为低电平或大于3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VCC - 3.4和 DP0PUR 至3.44

    DP - 2.23V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    2.23V 电压不是有效的 USB 电压。  R20是否装配了1.5K 电阻器、上行 DP/DM 线路连接到什么?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、R20组装有1.5k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行 DP 和 DM 连接到主 USB 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量电路板上的电阻?  原理图是正确的、但我要确认安装的电阻器是正确的。