This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848VYB 作为替代器例

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040700/dp83848c-dp83848vyb-as-alternate

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件:DP83848VYB

您好!

你好。

由于库存问题、我们的客户正在寻找 DP83848VYB/NOPB 的替代产品。 我们注意到 DP83848VYB/NOPB 中有库存。 现在、我们想知道他们是否可以使用 DP83848VYB/NOPB 直接替换 DP83848VYB/NOPB 而不更改电路板设计。

请确认吗? 谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    感谢您的查询。

    DP83848VYB/NOPB 的替代产品:请确认您要更换的部件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    抱歉、我粘贴的 PN 似乎不正确。 请参阅下面的正确陈述。

    由于 库存问题、我们的客户正在寻找 DP83848CVV/NOPB 的替代产品。 我们注意到 DP83848VYB/NOPB 中有库存。 现在、我们想知道他们是否可以使用 DP83848VYB/NOPB 直接替换 DP83848CVV/NOPB 而不更改电路板设计。

    我希望您可以确认他们是否可以使用 DP83848VYB/NOPB 作为 DP83848CVV/NOPB 的替代产品。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、  

    感谢您的参与。

    我将在星期一之前审查并提供我的意见。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、  

    客户是否使用可编程 LED 选项的任何想法。  DP83848VYB 不支持 HIS。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、  

    客户是否使用可编程 LED 选项的任何想法。  DP83848VYB 不支持 HIS。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢你的答复。

    它们不使用可编程 LED 选项。 因此、它们可以使用 DP83848VYB。 对吧?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick

    感谢您的参与。

    让我再次进行快速回顾并更新您的最新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick

    这应该是好的。

    此致、

    Sreenivasa