This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:新项目 USB3.1集线器芯片要求

Guru**** 2830465 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8043A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039457/tusb8044a-new-project-usb3-1-hub-chip-requirements

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8043ATUSB8042A

您好,团队

是否有任何推荐的通用 USB3.1集线器芯片模型和相应的评估套件符合以下选择要求并已大规模生产? 当前选择了 TUSB8044A。 请帮助确认通用器件型号是否可用?

选择要求如下:

1.USB3.2第1代(5Gbps)集线器。

2.USB3.1集线器1出4

upstream支持SS Ω/HS USBdownstream支持SS Ω/HS/FS/LS USB。Ω

工业级。μ A

成本较低。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TUSB8044AI、TUSB8043AI 或 TUSB8042AI 可满足这些要求。  TUSB8042A 是标准的4端口集线器、TUSB8043A 是4端口集线器加上 HID 端点、TUSB8044A 是4端口集线器加上 HID 端点和告示板。

    "通用器件型号"是什么意思?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    有更新吗?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jmmn,

    这是一种在市场上广泛使用的模型、可以理解 TI 的出货量相对较大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken:

      上述所有器件在市场上广泛使用、但目前可能短缺。

    此致、

    Brian