This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:使用 TUSB4041I-Q1替换 TUSB4041I

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039531/tusb4041i-q1-using-the-tusb4041i-q1-to-replace-the-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

设计

客户是否可以使用   TUSB4041I-Q1替换 TUSB4041I? 与我们的大多数器件一样、Q 版本可以直接替代非 Q 版本。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Shen、

    是的、这些部件是引脚兼容的。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TUSB4041-Q1可以替代 TUSB4041。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、JMMN

    因为温度范围是相同的。 那么、我们想知道这两个器件与规格端之间是否有任何差异?

    B.R.

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中可以看出、它与规格方面相同。

    此致、

    Brian