This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:XAUI 至10GBASE-KR 配置

Guru**** 2909080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039012/tlk10232-xaui-to-10gbase-kr-configuration

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: TLK10034

您好!

我们在其中一个设计中使用了 TLK10232器件作为 XAUI 转10G-KR 转换器和交叉点开关。  

有关系统的高级视图、请参阅随附的图表。

e2e.ti.com/.../tlk10232_5F00_diagram.pdf

如所附的方框图所示、

-通道 B 的 LS 侧保持未连接状态。

-必须在 HS TX A 和 B 上复制 A 的 LS RX

-必须根据 PRTAD0引脚状态或 MDIO 配置从 HS RX A 或 B 中选择 LS TX。

此处、我们遵循了相关 TT 中提到的配置、并基于应用手册 .tlk10232_BringupProcestes_v2.pdf。

请注意我们的观察/问题、

1. 远端设备2的 HS A 链路仅在 LS A 设备1已启动并配置后才会出现。 我们的理解是 LS 和 HS 侧独立于链路训练。 这是正确的、还是应该配置 LS 侧器件并使 HS 侧上升?

2.除上述次要问题外、我们能够建立链路并通过通道 A 通过 TLK10232将流量从器件发送到器件2

但是、数据开关配置未正确进行、因此我们无法通过 LS-A 和 HS-B 在器件1和器件3之间建立数据通信 情况2的工作方式与默认配置类似。

4、我们尝试了引脚电平控制和 MDIO 寄存器电平控制、以使案例3正常工作。 已尝试使用'ST_DATA_SW_MODE'的所有选项(任何数据、打开、关闭等)。 但是、DATA_SWITCH_STATUS 始终显示为待定。通道 B 浮动 CNA 的 LS 是否会在此处造成任何问题?

这 是用于检查通道 B 的配置片段、

0x1E 0x00 0x8610 -> PHY1全局复位

0x07 0x0 0x2000 -> PHY1通道 B 自动协商禁用


0x1E 0x00 0x3630 -> PHY1设置 PRTAD0_PIN_EN_SEL[2:0]和 PRTAD0_PIN_EN

0x1E 0x0017 0x3000 ->设置 PHY1 CHA DST_PIN_SW_EN

0x1E 0x0017 0x3A00 ->为备用通道 LS 输入设置 PHY1 CH-B dst (设置 thsi 在 PRTAD0为高电平或低电平时强制设置通道 B)

0x1E 0x0019 0x3D00 ->设置 PHY1 CHA DSR


0x07 0x0 0x3200 -> PHY1通道 B 自动协商使能

谢谢、

Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对此进行研究。 以下是有关此问题的一些更多详细信息、

    使用的 REFCLK 为156.25MHZ 并连接到 REFCLK0。

    详细配置如下所示、

    0x18表示通道 A 和0x19通道 B。此处启用全局写入。

    1 0x18 0x1E 0x00 0xBE30

    1 0x18 0x1E 0x00 0x3E30

    1 0x18 0x1E 0x1D 0x0

    1 0x18 0x1E 0x1 0x0B00

    1 0x18 0x7 0x00 0x2000

    1 0x18 0x1 0x96 0x0

    1 0x18 0x1E 0x0017 0x3200 -> dst_control_1

    1 0x18 0x1E 0x0019 0x3700 -> DSR_CONTRAING_1

    1 0x18 0x1E 0xE 0x0008

    1 0x18 0x1 0x9000 0x024D

    1 0x18 0x1E 0x8101 0x0004

    1 0x18 0x1E 0x8100 0x0004

    1 0x18 0x1E 0x8100 0x0000

    1 0x18 0x1 0x9001 0x0200

    1 0x18 0x7 0x00 0x3000

    1 0x18 0x1 0x96 0x2

    1 0x18 0x1 0x9005 0x1C00

    1 0x18 0x1E 0x0003 0xC888

    1 0x18 0x1E 0x0004 0x3800

    1 0x18 0x7 0x00 0x3200

    0 0x18 0x7 0x00 -> 0x3000

     

    主机 IRQ

    0x18 0x1E 0x0F -> 0x2000

    0x18 0x1E 0x0F -> 0x3003

    0x18 0x7 0x1 -> 0x88

    0x18 0x1 0x97 -> 0x0

    0x18 0x7 0x30 -> 0x1

     

    0x19 0x1E 0x0F -> 0x2200

    0x19 0x1E 0x0F -> 0x1403

    0x19 0x7 0x1 -> 0xFD

    0x19 0x7 0x1 -> 0xBD

    0x19 0x1 0x97 -> 0x1

    0x19 0x7 0x30 -> 0x9

     

    0x18 0x1E 0x1B -> 0x0

    0x18 0x1E 0x1B -> 0x0

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4787

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4383

    我们使用此配置建立了通道 B 链路、但流量未通过。

    此外、通道 A 状态开关状态在此处显示无效数据(0x0)。

    此致、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 我将在明天(美国太平洋时间星期二)结束业务时提供反馈。

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的输入。

    1.  仅当 LS A 器件1已启动并配置后、远端器件2的 HS A 链路才会启动。 我们的理解是 LS 和 HS 侧独立于链路训练。 这是正确的、还是应该配置 LS 侧器件并使 HS 侧上升?
      • 对于出口方向、我认为 LS 需要加电和配置、除非 HS 设置为 PRBS 发生器模式
    2. 除上述次要问题外、我们能够通过通道 A 建立链路并将流量从器件通过 TLK10232发送到器件2
      • 好的
    3. 但是、数据开关配置未正确进行、因此我们无法通过 Ls-A 和 HS-B 在器件1和器件3之间建立数据通信 情况2的工作方式与默认配置类似。
      • 数据开关是什么意思? 涉及哪些具体步骤?
    4. 我们尝试了引脚电平控制和 MDIO 寄存器电平控制、以使案例3正常工作。 已尝试使用'ST_DATA_SW_MODE'的所有选项(任何数据、打开、关闭等)。 但是、DATA_SWITCH_STATUS 始终显示为挂起。 通道 B 悬空的 LS 是否会在此处造成任何问题?
      • 需要澄清您尝试通过 TLK 串行器/解串器执行的 PHY 级别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    请参阅以下内容、了解我们对您的问题的回答以及一些其他信息、

    1.  仅当 LS A 器件1已启动并配置后、远端器件2的 HS A 链路才会启动。 我们的理解是 LS 和 HS 侧独立于链路训练。 这是正确的、还是应该配置 LS 侧器件并使 HS 侧上升?
      • 对于出口方向、我认为 LS 需要加电和配置、除非 HS 设置为 PRBS 发生器模式
      • >>您是否在支持先前共享的方框图(tlk1032_schema.pdf)中显示的方案时看到任何问题? 在这里、LS-B 从未连接过。 必须在 HS-A TX 和/或 HS-B TX 上复制(或选择性发送) LS-A 接收。 在 HS-B TX 的 LS-A RX 上发送接收到的数据时、您是否会看到任何问题、因为 LS-B 始终处于关闭状态? 类似地、当在 HS-B 上发送 LS-A 时、HS-A 可能并不总是存在
    2. 除上述次要问题外、我们能够通过通道 A 建立链路并将流量从器件通过 TLK10232发送到器件2
      • 好的
    3. 但是、数据开关配置未正确进行、因此我们无法通过 Ls-A 和 HS-B 在器件1和器件3之间建立数据通信 情况2的工作方式与默认配置类似。
      • 数据开关是什么意思? 涉及哪些具体步骤?
      • >>我指的是通道 A/B 的数据开关 TX/RX 有关已尝试的配置和状态的更多详细信息、请参阅后续章节。
    4. 我们尝试了引脚电平控制和 MDIO 寄存器电平控制、以使案例3正常工作。 已尝试使用'ST_DATA_SW_MODE'的所有选项(任何数据、打开、关闭等)。 但是、DATA_SWITCH_STATUS 始终显示为挂起。 通道 B 悬空的 LS 是否会在此处造成任何问题?
      • 需要澄清您尝试通过 TLK 串行器/解串器执行的 PHY 级别
      • >>根据引脚电平、我是要根据 PRTAD0_PIN_EN 控制数据开关 TX/RX。 根据我们的观察结果、请参阅以下内容、了解有关配置和状态的更多详细信息。

    在第3和第4点之后、我们尝试了以下3种不同的配置设置、

    配置1:(有关 配置详细信息、请参阅附件)e2e.ti.com/.../configuration-1.txt

    将数据开关发送的通道 A 配置为使用相同的通道 LS、将数据开关接收配置为使用禁用了 PRTAD0引脚控制的备用通道 HS。

    将通道 B 配置为数据开关发送以使用备用通道 LS、将数据开关接收配置为使用禁用了 PRTAD0引脚控制的相同通道 HS

    通道 A 状态寄存器

    0x18 0x1E 0x0F -> 0x3803           (第二个读取值)

    0x18 0x1E 0x1B -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x01 -> 0x88               (二次读取值)

    0x18 0x01 0x97 -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x30 -> 0x1                 (第二个读取值)

     

    通道 B 状态寄存器

    0x19 0x1E 0x0F -> 0x1413           (第二个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x1323          (第一个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x1023          (二次读取值)

    0x19 0x07 0x01 -> 0xBD              (第二个读取值)

    0x19 0x01 0x97 -> 0x1                 (第二个读取值)

    0x19 0x07 0x30 -> 0x9                 (第二个读取值)

     

    在配置1中、Device1 (LS-A)上的近端 XAUI 链路出现、 而 Device3 (HS-B)上的远端10GKR 链路出现。

    配置2: (有关  配置详细信息、请参阅附件)e2e.ti.com/.../configuration-2.txt

    将通道 A 和 B 配置为数据开关发送、以使用备用通道 LS 和数据开关接收、将备用通道 HS 与 PRTAD0引脚配合使用、以控制通道 A Rx 数据开关。

    通道 A 状态寄存器

    0x18 0x1E 0x0F -> 0x3803           (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x01 -> 0x88               (二次读取值)

    0x18 0x01 0x97 -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x30 -> 0x1                 (第二个读取值)

    0x18 0x1E 0x1B -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x1E 0x11 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x12 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x13 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x14 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x15 -> 0x8147          (二次读取值)

    0x18 0x1E 0x16 -> 0xf000

     

    通道 B 状态寄存器

    0x19 0x1E 0x0F -> 0x1403         (第二个读取值)

    0x19 0x07 0x01 -> 0xBD              (第二个读取值)

    0x19 0x01 0x97 -> 0x1                (第二个读取值)

    0x19 0x07 0x30 -> 0x9                (第二个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4787          (第一个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4383         (第二个读取值)

    0x19 0x1E 0x16 -> 0xf037

    在配置2中 、Device1 (LS-A)上的近端 XAUI 链路出现、 而 Device3 (HS-B)上的远端10GKR 链路出现、但流量不流动

    配置3:e2e.ti.com/.../configuration-3.txt

    将通道 A 配置为数据开关发送、使其使用相同的通道 LS 和数据开关接收、从而使用带有 PRTAD0引脚的备用通道 HS 来控制通道 A Rx 数据开关(对其他寄存器使用 TI 默认值)。

    将通道 B 配置为数据开关发送、以使用备用通道 LS 和数据开关接收、从而将同一通道 HS 与 PRTAD0引脚一起使用、以控制通道 A Rx 数据开关(将 TI 默认值用于其他寄存器)

    通道 A 状态寄存器

    0x18 0x1E 0x0F -> 0x3803           (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x01 -> 0x88               (二次读取值)

    0x18 0x01 0x97 -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x07 0x30 -> 0x1                 (第二个读取值)

    0x18 0x1E 0x1B -> 0x0                 (第二个读取值)

    0x18 0x1E 0x11 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x12 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x13 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x14 -> 0xFFD            (第一个读取值)

    0x18 0x1E 0x15 -> 0x8145          (二次读取值)

    0x18 0x1E 0x16 -> 0xf000

     

    通道 B 状态寄存器

    0x19 0x1E 0x0F -> 0x1C03         (第二个读取值)

    0x19 0x07 0x01 -> 0xBD              (第二个读取值)

    0x19 0x01 0x97 -> 0x1                (第二个读取值)

    0x19 0x07 0x30 -> 0x9                (第二个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4723          (第一个读取值)

    0x19 0x1E 0x1B -> 0x4323         (第二个读取值)

    0x19 0x1E 0x16 -> 0xf03b

     

    在配置3中、Device1 (LS-A)上的近端 XAUI 链路出现、 而 Device3 (HS-B)上的远端10GKR 链路出现、但流量不流动

    如前所述、我们得到流量流动的唯一配置是 通道-A LS 被发送到通道 A HS。

    我们无法建立 LS-A 至 HS-B、并请求您查看给定的配置并提出任何更改或改进建议。

    谢谢、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的文件、其中包含 KR 模式的 TLK10034 MDIO 寄存器设置。 在 TLK 器件上成功实现 KR 链路后、我使用 TI GUI 记录了这些内容。

    e2e.ti.com/.../TLK10034_5F00_evm_5F00_KR_5F00_mode_5F00_config_5F00_example.txt

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们已在以前的设计之一中使用了 TLK10034、并且我们已经拥有此配置。 请注意、器件10034没有交叉点开关、我们在配置 TLK10232的交叉点开关时遇到了困难。

    我们能够在通道 A (LS-A 至 HS-A)中建立流量。

    但是、我们无法在交叉路径中建立流量(LS-A 至 HS-B、LS-B 和 HS-A 保持未连接状态)。  

    ----当天稍后更新----

    我们在这方面取得了一些进展/工作成果(从 LS-A 到 HS-B)。
    我们发现、当 HSB-B TX 配置为接受备用 LS RX (用于将 LS-A 连接到 HS-B)时、LS-A 的 LS 通道对齐无法实现。
    然后、我们继续、在通道 A 的 AN_CONTROL 中禁用自动协商
    通过此更改、我们能够在 LS-A <-> HS-B 路径中发送/接收流量。
    但是、我们无法使用此解决方案、因为它无法在需要时返回默认路径 Ls-A <-> HS-A。

    让我在此重申我们的要求、

    当 PRTAD0引脚为高电平时,路径应为。

    Device1 (XAUI)<--> LS-A <--> HS-A (TX 和 RX)<--> Device2 (10G-KR)
                           --> HS-B (如果存在 Device3,HS-B TX 上复制 LS-A RX)--> Device3 (10G-KR)可选
    LS-B 保持未连接状态。


    当 PRTAD0引脚为低电平时,路径应为。

                           --> HS-A (如果存在 Device2,HS-A TX 上复制 LS-A RX)--> Device2 (10G-KR)可选
    Device1 (XAUI)<--> LS-A <--> HS-B (TX 和 RX)<--> Device3 (10G-KR)
                      LS-B 保持未连接状态。

    请检查您的配置是否与此匹配。


    此致、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将计划在实验中使用您请求的设置设置设置 TLK10232评估板、然后记录可正常工作的 MDIO 寄存器值。 不过,我要等到下周才能开始。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    请使用您在 TLK10232评估板上的发现更新我们的相关信息

    此致、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:您是否尝试通过 MDIO 软件而不是引脚执行切换?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一条评论。 TI 建议在自协商过程中禁用 KR 链路协商、随后启用。 不确定这是问题、但想加以澄清。

    与 TI 评估板级评估相关、我将在本周五之前进行设置。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们尝试通过 MDIO 配置进行切换、但这不起作用。 部分工作的是使用 PIN 级别控制。

    我们将按以下顺序进行配置、

    -禁用 LT

    -禁用

    -配置

    -启用 LT

    -启用

    -数据路径复位

    您是否看到此顺序中有任何问题? 请确认。

    谢谢、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在 LT 之前启用。 完成后、便可启用 LT。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    此步骤(在 LT 之前启用)也不会产生任何影响。 下面是高级配置流程和观察结果、

    10GKR 配置流程:

    1. 全局复位
    2. 为通道 A RX 选择具有引脚控制(PRTAD0)开关使能和全局写入使能的数据开关
    3. 启用断电模式
    4. 禁用链路训练
    5. 禁用自动协商
    6. 将0x024D 写入 TI_RESERVE_CONTROL 寄存器0x9000
    7. 启用 DEFAULT_TX_TRIGGER (0x0004至寄存器0x8101)
    8. 触发加载默认 HS TX 设置值(0x0004至寄存器0x8100)
    9. 触发加载默认 HS TX 设置值(0x0000到寄存器0x8100)
    10. 链路训练:自动搜索、自动训练已启用(0x0200至0x9001)
    11. 当 PRTAD0为高电平时、数据开关发送被设定为选择相同的通道 LS、否则被设定为替代通道 LS (0x3220进入寄存器0x0017)
    12. 配置数据开关发送以立即切换(0xAC20写入寄存器0x0018)
    13. 当 PRTAD0为高电平时、数据开关接收被设定为选择同一通道 HS、否则被设定为替代通道 HS (0x3720进入寄存器0x0019)
    14. 为立即切换配置数据开关接收(0xAC20写入寄存器0x001A)
    15. 发出数据路径复位以及 TX 和 RX FIFO 复位
    16. 禁用断电模式
    17. 启用自动协商
    18. 正在等待自动协商完成

     

    在上述配置中、在 LT 之前启用了、通道 B AN_COMPLETE 位始终为低电平、并且在0x07.0001中切换 LINK_STATUS 位

    状态寄存器:第一次读取

    通道 A:

    0x18 0x1E 0x0F à 0x2000

    0x18 0x07 0x01 à 0x98

    0x18 0x01 0x97 à 0x0

    0x18 0x07 0x30 à 0x1

    0x18 0x1E 0x1B à 0x0

     

    通道 B:

    0x19 0x1E 0x0F à 0x2000

    0x19 0x07 0x01 à 0xd8

    0x19 0x01 0x97 à 0x0

    0x19 0x07 0x30 à 0x1

    0x19 0x1E 0x1B à 0x0

     

    状态寄存器:第二次读取

    通道 A:

    0x18 0x1E 0x0F à 0x3003

    0x18 0x07 0x01 à 0x88

    0x18 0x01 0x97 à 0x0

    0x18 0x07 0x30 à 0x1

    0x18 0x1E 0x1B à 0x0

     

    通道 B:

    0x19 0x1E 0x0F à 0x3203

    0x19 0x07 0x01 à 0xdd

    0x19 0x01 0x97 à 0x0

    0x19 0x07 0x30 à 0x9

    0x19 0x1E 0x1B à 0x4787

     

    状态寄存器:第三次读取

    通道 A:

    0x18 0x1E 0x0F à 0x3003

    0x18 0x07 0x01 à 0x88

    0x18 0x01 0x97 à 0x0

    0x18 0x07 0x30 à 0x1

    0x18 0x1E 0x1B à 0x0

     

    通道 B:

    0x19 0x1E 0x0F à 0x3203

    0x19 0x07 0x01 à 0xd8

    0x19 0x01 0x97 à 0x0

    0x19 0x07 0x30 à 0x1

    0x19 0x1E 0x1B à 0x0

    请告诉我们、如果您能够在 TI 评估套件上对此进行设置、

    尤其是 LS -A <->HS-A、LS-B 和 HS-B 悬空/未连接的情况。

    并根据引脚级别或 MDIO 软件配置切换到 LS-A <-> HS-B、LS-B 和 HS-A 悬空/未连接

    此致、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开始在工作台上进行此操作、但我需要更多时间来确定用于所需通道映射的 TLK 配置。 将在下周初取得一些成果。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、有几个问题使我无法在工作台上重现您的应用条件。 因此、我无法进一步帮助您调试您的系统问题。

    • 在 TI TLK10232评估板上、只能通过 SMA 连接器轻松访问 CH B HS 输入和输出。 通道 A HS 输入和输出路由到板载 SFP 连接器。 很遗憾、我没有 SFP 主机合规性板适配器
    • 我没有10G 串行或10G XAUI 协议数据发生器。 我只能向 TLK 器件提供 PRBS 数据模式、即由 TLK HS 或 LS 块生成的 PRBS 模式或来自外部器件的 PRBS 数据。 我认为在 PRBS 模式下运行时无法评估 TLK 开关功能

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我了解评估板的限制。

    是否可以为我之前介绍的使用方案查看或建议一组建议的配置。

    还要确认 LS-B 是否始终悬空、HS-B 是否悬空(当路径设置为 LS-A 至 HS-A)和 HS-A 悬空(路径设置为 LS-A 至 HS-B)会产生任何问题? 如果可以与其他 TI 专家核实、我们将不胜感激。

    此致、

    Jaison