This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:查找接口支持和裸机源

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83640, TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038680/dp83620-looking-for-interface-support-and-baremetal-sources

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件: DP83640TIDA-00203

您好!

我正在处理 Dp83620模块。 我想将此模块连接到 Microblaze 软处理器(AC701 Xilinx)、并寻求您的支持以帮助处理 Mii nterface 源代码。

请建议并提供此模块 BareMetal 或 c SORce 代码。

此致

拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravin、

    您可以在我们的以太网软件页面上查看 Linux 驱动程序示例。 DP83640驱动程序还支持 DP83620。  

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。

    我正在查找建议器件的裸机源文件。 ..because 我需要连接 Microblaze 软处理器吗?

    对此,

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravin、

    我不熟悉这个术语"裸机"。 TI 仅提供示例 Linux 驱动程序、我们没有任何其他可用的示例驱动程序。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助我将 DP83620模块连接到 MicroBlaze 软处理器。

    谢谢。。。

    此致、

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravin、

    请提供有关 Microblaze 软处理器的更多详细信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的回复。

    我们正在使用 AC701 Artix 7 FPGA,因此在此 SOC 中,我们有一个 Microblaze 软处理器。 已经有另一个 RGMII 硬件连接到该 AC701评估模块。  电路板。  

    我在新开发的电路板中添加了 DP83620 MII 接口。 需要检查接口是否正常工作。

    请提供任何可用的示例源。

    此致、

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven 您好!  

    感谢您的参与。

    我们不提供或没有您 要查找的任何示例。

    请参阅下面的可用驱动程序。

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我提到了您共享的同一链接、即所有链接都是基于 Linux 的软件开发。

    我需要裸机源任何基于微控制器的源都将帮助我更多..

    谢谢

    此致、

    拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven 您好!  

    感谢您的回复。

    请检查以下链接是否有帮助。  

    请注意、这些不适用于 DP83820、但可以参考、因为它很有用。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E

    TIDA-00203

    您是否咨询 过处理器供应商?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven 您好!  

    检查 您是否有其他问题。 否则、我将关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raven 您好!  

    感谢您的回复。 如果可能、请单击 Resolved (已解决)按钮。

    此致、