This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:1根双绞线上的2个评估板之间的通信- ETH

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040260/dp83td510e-evm-communication-between-2-evaluation-boards-on-1-twisted-pair---eth

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EDP83822IUSB-2-MDIO

您好!

我在 RMII 主模式下确实使用 DP83TD510E、在 RMII 从模式下使用 DP83822I (默认)、双绞线的两侧配置相同、我想知道我是否应该按照如下方式修改第二个组装板上的配置:

电路板1:RMII模式下的 DP83TD510E、RMII模式下的 DP83822I (默认)

电路板2:RMII模式下的 DP83TD510E、RMII模式下的 DP83822I (默认)

如果我需要这样做, 是否有办法用软件来切换主板/从板模式,而不是手动移除电阻器/搭接?

是否可以从 µUSB 连接器进行操作? 如果是,我可以找到驱动程序 MSP430 (我需要它吗?) ,用户指南链接中的一个与主板名称和.inf 名称不匹配,windows7拒绝该驱动程序。

谢谢

极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    请按照以下说明更新我的信息。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1032585/dp83td510e-evm-can-t-establish-link/3832477

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    快速说明:我们为811设置的主/从模式在 MDI 接口上。 两个器件的 RMII 配置将保持不变。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Sreenivasa,

    此页面不再存在:  

    找不到页面   

    它是否相对于511E 板? 如果是、我打开了有关此主题的另一个主题。 在我看来、USB 驱动程序和电路板511E (MSP430驱动程序原型)之间存在相同的连接问题。  

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将再次查看指南。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    不确定 为什么链接不值得、抱歉。 请参阅下面的内容。

    R24替换为0欧姆电阻器、以便仅通过 USB 端口为其供电、  

     请检查 C62和 C70两端的直流电压。

    检查 R149处的时钟

    使用 S4执行复位。

    进一步调试:

    如果 R149上没有时钟、 DP83822看起来 根本没有时钟信号。  您可能需要通过 MDIO 接口检查寄存器的配置。

    USB-2-MDIO  

    3.4 SMI 连接

    在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线路连接在一起。 两个 PHY 都可以同时访问。 DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。   将 micro-USB 连接到 J4

    请参阅用户指南的第4节"软件"。

    在默认状态  下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。  

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    (+) DP83TD510E-EVM:无法建立链接-接口-内部论坛-接口-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    你会为我快速去;)  

    您能否回答这个问题:使用此板510E,我设法将其插入 USB 和外部电源,以便 Win7能够使用 USB 电缆连接到该板。 在 Win7设计页面上、MSP430可见、但驱动程序无法满足要求(!) “没有可用的驱动程序”窗口说。 INF 文件不适合设备的名称。

    指南:

    4.1 MSP430驱动程序
    从以下网站安装最新的 MSP430驱动程序:software-dl.ti.com/.../
    MSP430/MSP430_FET_Drivers/Latest/index_FDS.html
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html。

    您能告诉我驱动程序链接是否仍然正常?

    您是否认为电阻器 R24可以作为解决该问题的线索(如果是自举的话)?

     USB 2 MDIO 软件未发现问题。

    Thx -此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    很抱歉。

    在回答问题之前、我能问您最近订购 EVM 的时间。

    我建议您在更新固件之前尝试调试步骤。

    我还将检查并确认。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    我将关闭此线程、因为我们有另一个线程正在运行。

    此致、

    Sreenivasa