This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:关于25MHz 晶体的负载电容

Guru**** 2925720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039197/dp83848k-about-load-capacitance-of-25mhz-crystal

器件型号:DP83848K

您好!

根据数据表(第66页)、25MHz 晶体的负载电容为25~40pF。

我的客户确认他们将使用的晶振是通过晶振制造商的10pF 匹配获得的。

(问题)

(1) 10pF 负载电容是否存在任何问题?

(2)根据应用报告(SNLA290)(第8页)、建议负载电容为8pF≤CLOAD≤20pF。

或根据应用报告(SNLA079D)、负载电容要求为15~40pF。

哪一项是正确的?  数据表? 或应用报告?

(3)根据数据表(第65页)、应使用20pF 负载晶体谐振器。

但数据表(page66)中25MHz 晶体的负载电容为25~40pF。 哪一项是正确的?

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    25-40pF 和15-40pF 范围用于晶振或振荡器本身的内部电容。 CLoad 是指外部负载电容器、其范围为8pF - 20pF。 我们将研究数据表和应用手册之间的断开连接、了解晶振/振荡器的最小值为15或25pF。

     

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的评论。

    我有疑问。

     

    > 25-40pF 和15-40pF 范围用于晶振或振荡器本身的内部电容。

     什么是晶体的内部电容

    根据数据表(第65页)、负载电容如下所述。

     

    CL 根据以下公式计算得出。

    CL ()电容)=(CL1 x CL2 /(CL1 + CL2)+杂散

    杂散电容:振荡器电路中的杂散电容、通常在2pF 至5pF 范围内

    C1C233pFCtsray5pF

    CL=(33 x 33)/(2 x 33)+5 = 21.5pF

    上述内容几乎与计算结果相同。

     

    负载电容(CL) 是上面公式还是内部电容(下面)?

    C0: 分流电容

    C1: 动态电容-

     

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您可以按照 SNLA290的第3.7节计算负载电容。 "晶体的内部电容"是指晶体本身的负载电容规格(不包括任何外部硬件)。 这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    但我还不清楚。

    (问题)

    (4)像这次一样、如果应用手册和数据表之间的 CL (负载电容)范围存在差异、DP83848应采用哪种 CL 范围?

    (5) SNLA290的7个摘要中的范围"8pF - 20pF"、

    这意味着 CL (负载电容)还是 CL1/CL2?

    但是、在这两种情况下、它与其他 CL 范围有很大不同。

    还是 将其用作 DP83848的 CL 范围没有问题?

    (6)我的客户确认、他们将使用的晶体 CL (负载电容) 由 晶体制造商通过匹配获得10pF。

    在这种情况下、 在数据表的 CL 范围之外使用它是否没有问题?

    (7)您的最后一封邮件,

     "我们正在研究数据表和应用手册之间的断开连接、了解晶振/振荡器的最小值为15或25pF。"

    以下哪一项是 CL (负载电容)的最小值?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    15pF 是晶体的建议最小内部负载电容。 范围"8-20pF"是指外部负载电容器 CL1和 CL2。 请为 DP83848设计采用这些晶体和外部组件值。  

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我想介绍一下 Nikhil、您还有其他问题吗? 如果不是、我应该关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

     

    感谢您的支持。

     

    我已告知客户您的意见、并将关闭此主题。

    感谢您对解决此问题的支持。

     

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请随时更新。 我将从我的一侧闭合线程。

    此致、

    Sreenivasa