This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:触发 THR 中断、即使 THR 保存数据

Guru**** 2644275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039238/tl16c750e-thr-interrupt-is-triggered-even-the-thr-is-holding-data

器件型号:TL16C750E

问题描述为标题。

下面是寄存器设置的序列、用于重现此设置。

#启用增强功能和自动 RTS/CTS

设置0x3 0xbf

设置0x2 0xd0

#Exit enhanced regist,设置8N1

设置0x3 0x3

#set 115200 8N1

设置0x3 0x83

设置0x0 0x8

设置0x1 0x0

设置0x7 0x0

设置0x3 0x03

#Enable INT 引脚、RTS/DTR

设置0x4 0x0B

Init FIFO

设置0x4 0x4b

#set TCR 32/96

设置0x6 0x4c

#SET TLR 96/0

设置0x7 0xc0

设置0x4 0x0B

设置0x2 0x06

设置0x2 0x01

#Deassert RTS from e对面 的串行端口

#Send some data to THR

设置0x00 0x33

设置0x00 0x34

设置0x00 0x35

#读取 LSR 并确认 TX 不为空

读取0x05 = 0x00

#Enable the THR interrupt in IER、I EARN the interrupt should not be triggered。

设置0x01 0x02

#Interrupt 服务例程在这里执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您向我们报告(正如您在离线电子邮件中指出的那样)。

    出于好奇、IIR 是否会将中断标记为 THR 空标志?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我认为我对 TX FIFO 触发电平有误解。 触发级别的数量表示可用的空间数量、而不是字节计数的阈值、因此一旦我在 IER 中重新启用中断、中断就会始终被触发。 这个问题已经为我解决了。 谢谢你。