This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:AM64x EVM RX CRC、rxAlignCodeErrors RGMII

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038081/dp83867ir-am64x-evm-rx-crc-rxaligncodeerrors-rgmii

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

各位专家、您好!

我正在使用 MCU_PLUS_SDK_am64x_08_00_00_21 FreeRTOS 开发 AM64x EVM。

EVM 正在向 Linux PC 发送/接收多播数据包、并意识到发生了 TX 和 RX CRC 错误。

CPSW3G MAC 统计数据确认了这一点:

rxGoodFrames:83
rxMcastFrames:83
rxCrcErrors :1.
rxAlignCodeErrors :23
txGoodFrames:740)
txMcastFrames:735
波德玛斯克洛普:24岁
aleUnknownMcast:9.
aleUnknownMcastBcnt :802.

 

在 PC 端、通过检查$ethtool -S  CRC 错误 、我可以看到发生了 TX CRC 错误(~50% CRC 错误)。

我尝试设置 txDelayInPs = 1250U、  而不是   像 gEnetCpbBoard_dp83867PhyCfg  中那样设置1500U  、并且 TX CRC 问题已解决。

但是、我尝试了0.25nsec 至 4.00nsec 范围内的所有 rxDelayInPS 值、但 RX CRC 和 rxAlignCodeErrors 仍在那里。

我将  dp83867IR  PHY 寄存器粘贴在此处以供参考:

PHY 0:BMCR = 0x1140
PHY 0:BMSR = 0x796d
PHY 0:PHYIDR1 = 0x2000
PHY 0:PHYIDR2 = 0xa231
PHY 0:Anar = 0x01e1
PHY 0:ANLPAR = 0xcde1
PHY 0:ANER = 0x006d
PHY 0:ANNPTR = 0x2001
PHY 0:ANNPRR = 0x4006
PHY 0:CFG1 = 0x0200
PHY 0:STS1 = 0x3800
PHY 0:1KSCR = 0x3000
PHY 0:PHYCR = 0x5048
PHY 0:PHYSTS = 0xac02
PHY 0:MICR = 0x0000
PHY 0:ISR = 0x0000
PHY 0:CFG2 = 0x29c7
PHY 0:RECR = 0x0019
PHY 0:BOSCH = 0x0000
PHY 0:STS2 = 0x0040
PHY 0:LEDCR1 = 0x5160
PHY 0:LEDCR2 = 0x4444
PHY 0:LEDCR3 = 0x0002
PHY 0:CFG3 = 0x0202
PHY 0:CTRL = 0x0000
PHY 0:RGMIICTL = 0x00d3
PHY 0:FLDTHRCFG = 0x0221
PHY 0:VTMCFG = 0x2050
PHY 0:STRAPSTS2 = 0x0100
PHY 0:RGMIIDCTL = 0x0057 //txDelayInPs=1500、rxDelayInPs=2000
PHY 0:LOOPCR = 0xe721
PHY 0:DSPFFECFG = 0x0e81
PHY 0:IOMUXCFG = 0x0c1f
PHY 0:GPIOMUXCTRL = 0x0006

请帮帮我。

此致、

不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    要确认这是 PHY 问题、是否可以尝试将 DP83867EVM 连接到 PC 并查看 PHY EVM 是否可以与 PC 通信?

    我们能否尝试一些环回测试来检查错误发生在哪个接口上?

    • 使用 PC 生成数据包、将 PHY 设置为反向回送、数据包将发送回 PC、检查错误以确定铜缆接口是否有故障。
    • 使用 MAC 生成数据包、将 PHY 设置为数字回送、数据包将发送回 MAC、检查错误以确定 MAC 接口是否有故障。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    要确认这是 PHY 问题、是否可以尝试将 DP83867EVM 连接到 PC 并查看 PHY EVM 是否可以与 PC 通信?

    我们能否尝试一些环回测试来检查错误发生在哪个接口上?

    • 使用 PC 生成数据包、将 PHY 设置为反向回送、数据包将发送回 PC、检查错误以确定铜缆接口是否有故障。
    • 使用 MAC 生成数据包、将 PHY 设置为数字回送、数据包将发送回 MAC、检查错误以确定 MAC 接口是否有故障。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    感谢您的快速响应!

    [引用 userid="423034" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038081/dp83867ir-am64x-evm-rx-crc-rxaligncodeerrors-rgmii/3838998 #3838998"]使用 MAC 生成数据包,设置 PHY 进行数字回送,数据包将发送回 MAC,检查错误以确定 MAC 接口是否有故障。

    我之前进行过此 TX 回送测试 、结果如下:

    表1:未 修改  TX/rxDelayInPS 并启用近端环回

    txDelayInPs rxDelayInPs 结果
    PCS 环回 1500U 2000年 U MAC: rxAlignCodeErrors 和 rxCrcErrors
    数字环回 1500U 2000年 U MAC: rxAlignCodeErrors 和 rxCrcErrors

    表2:修改的 txDelayInps  和启用的近端环回

    txDelayInPs rxDelayInPs 结果
    PCS 环回 1250U 2000年 U MAC:无错误
    数字环回 1250U 2000年 U MAC: rxAlignCodeError 和 rxCrcErrors

    我认为问题可能出在   图10中的信号处理块。 方框图、  https://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf?ts=1632270840270中的近端环回模式

    此外、我使用了 Linux SD 卡映像并执行了相同的测试、 但未发现此类问题。 因此、我认为硬件或电缆不是问题。

    请告诉我接下来可以检查的内容。

    [引用 userid="423034" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038081/dp83867ir-am64x-evm-rx-crc-rxaligncodeerrors-rgmii/3838998 #3838998"]使用 PC 生成数据包,设置 PHY 以进行反向回送,数据包将发送回 PC,检查错误以确定铜缆接口是否有故障。

    您是否仍然需要此结果?

    此致、

    不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定这是 MCU+ SDK 的一个问题。

    我们最近也遇到了这种情况、尽管在使用 DP83869的 ICSSG 以太网端口上。 DP83867的 MCU+ SDK 驱动程序(也用于 DP83869以及 SDK 08.00)写入 DP83869_VTMCFG 和 DP83869_DSPFFECFG -两个寄存器对于 DP83869没有文档、仅在最新版本的 DP83867数据表中添加。

    MCU+ SDK 将 DP83869_DSPFFECFG 写入0x281 (#define DSPFFECFG_FFEEQ_SHORTCABLE)。 该寄存器的含义基本上仍然没有记录、DP83867数据表修订版 F 仅显示"某些应用可能需要将该寄存器配置为0x0E81以提高短电缆性能。 将该寄存器更改为0x0E81不会影响长电缆性能。"。 (使您想知道写入0xe81的回写内容是什么、但这是另一个问题...)

    我们从 MCU+ SDK 中的驱动程序中删除了对 VTMCFG 和 DSPFFECFG 的两个写入操作、这为我们解决了 CRC 错误。

    请注意、我不是 TI、因此您可能需要等待官方回答。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dominic

    非常感谢您的信息。  

    我还通过与在 Linux 上运行 EVM 时的寄存器进行比较来找出原因。

    我想存在一个错误、 idleCntThresh 始终设置为0。

    添加 gEnetCpbBoard_dp83867PhyCfg.idleCntThresh     = 5U 将 解决此问题。

    此致、

    不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic 和 Nam:

    感谢您的合作、我很高兴我们为您的两个案例提供了有效的解决方案。 在出现 idleCntThresh 错误的情况下、是否使用了 TI 驱动程序?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、我认为这是 TI 驱动程序中的一个错误。 请查看下面的补丁。
    是否 还需要设置 txDelayInPs = 1250U? 在 FreeRTOS 驱动程序代码中、它是1500U、而在 Linux 驱动程序中是2000U。  

    您知道 Linux 为什么有不同的延迟吗?

    diff --git a/source/networking/enet/utils/enet_board_am64x_am243x_evm.c b/source/networking/enet/utils/enet_board_am64x_am243x_evm.c
    index f30ff1f..e33e09a 100644
    --- a/source/networking/enet/utils/enet_board_am64x_am243x_evm.c
    +++ b/source/networking/enet/utils/enet_board_am64x_am243x_evm.c
    @@ -86,10 +86,11 @@ static const Dp83867_Cfg gEnetCpbBoard_dp83867PhyCfg =
     {
         .txClkShiftEn         = true,
         .rxClkShiftEn         = true,
    -    .txDelayInPs          = 1500U,  /* 2.00 ns */
    +    .txDelayInPs          = 1250U,  /* N.B. 1.25ns AM64x EVM work fine, otherwise TX CRC error */
         .rxDelayInPs          = 2000U,  /* 2.00 ns */
         .txFifoDepth          = 4U,
         .impedanceInMilliOhms = 35000,  /* 35 ohms */
    +    .idleCntThresh        = 5U, /* N.B. Missing set this cause RX CRC error */
         .gpio0Mode            = DP83867_GPIO0_LED3,
         .gpio1Mode            = DP83867_GPIO1_COL, /* Unused */
         .ledMode              =
    

    此致、

    不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    我们将研究此问题、并将在最晚的星期一获得更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    对拖延表示歉意。 您能否确认您在哪里收到了此驱动程序? 是否来自 AM64x 软件页面? 您有链接吗?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我从以下链接下载了: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X

    MCU-PLUS-SDK-AM64X  适用于 AM64x 的 MCU+ SDK RTOS/NO-RTOS

    此致、

    不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您对此问题是否有官方修复?

    此致、

    不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    是的、这些修复程序将是 MCU+ SDK 8.1版本(2021年10月末)的一部分。 感谢与我们分享有关修复的建议。 这很有帮助。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、 Domininc、

    [引用 userid="387520" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038081/dp83867ir-am64x-evm-rx-crc-rxaligncodeerrors-rgmii/3839664 #3839664"]

    我们从 MCU+ SDK 中的驱动程序中删除了对 VTMCFG 和 DSPFFECFG 的两个写入操作、这为我们解决了 CRC 错误。

    [/报价]

    了解该寄存器未记录在 DP83869 DM 中、但我已确认它在 PHY 团队中的存在。

    现在、删除这两个写入有助于您、因为在当前驱动程序中、我们写入的值0不正确。 因此、通过删除写入、您实际上可以保持0x5的默认值不变(写入有助于 Nam)。

    无论如何、我将与 PHY 团队合作、更新 PHY 数据表、以包含缺失的寄存器详细信息。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    是的、如果您能解决这个问题、那将会很棒。

    我们已经计算出 DP83869具有相同的寄存器、感谢您的确认。

    我们了解 VTMCFG 的问题、其中 MCU+代码仅遗漏了正确初始化稍后写入寄存器的值、结果是使用默认值5写入该寄存器/不写入该寄存器会导致 CRC 错误消失。

    我对 DSPFFECFG 寄存器以及为什么 MCU+代码会无条件地以"短线缆"值写入该寄存器感到困惑。 数据表指出、写入此值将"不会影响长电缆性能"、但我很难接受存在根本没有缺点的非默认设置、只能改善一种情况。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    很抱歉、我在这里没有答案。 我们从 PHY 团队收到了这些设置、以修复连接短电缆(<1m)时的 CRC 错误。

    他们会在下一个 DM 修订版中添加有关此内容的详细信息。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在邮件中有点乱、我得到以下信息、为什么需要 DSPFFECFG -

    调整 PHY DSP 时序环路以锁定。 在短电缆线路条件下非常好、算法需要 ISI (码间干扰)锁定。 此设置有助于注入此方案。

    在 DP83867 PHY 之间连接的短电缆小于5m 的情况下、我们发现每100万个数据包出现1-3个错误。 这种变化完全消除了到目前为止出现的所有误差。