This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:无输出

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040671/ds125mb203-no-output

器件型号:DS125MB203

您好,

DS125MB203是否 可用于 HDMI2.0应用?数据表中描述的它用于 SATA、PCIe 和10GbE 应用。 我的客户将其用于 HDMI 应用、发现数据没有输出、但 DDCCLK 有输出。 所连接的是电路。

e2e.ti.com/.../0358.hdmi21_5F00_DS125MB203-_2800_2_2900_.zip

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    DS125MB203通常不用于 HDMI2.0应用。  我将查看原理图、并今天向您提供更多详细信息。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能在原理图中指定什么是 DDCCLK 吗?  您能否提供有关器件接收到哪些信号以及客户在何处探测信号的更多详细信息?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    非常感谢您的回复、我会再次与客户确认。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、感谢您对此进行研究。

    此致、

    Drew