This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:表面温度 TC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036999/xio2001-surface-temperature-tc

器件型号:XIO2001

您好!

请告诉我 XIO2001 PNP PowerPAD HTQFP 封装中的以下四个点。  

①I 想知道表面温度 TC 的最大值和最小值。

我认为它可以按如下方式计算、但它是否正确?  [TC_max = Tj_max -θjc μ V x Pmax = 105 - 18.9 x 0.954 = 87.0]

②What 电阻值为① Ω 时、功耗条件和电源焊盘的焊料粘合比是什么?

③Does TC 的最大值和最小值根据电源焊盘的焊接粘接比而变化?  

④When ③是的、请使用图表告诉我们什么类型的转换。  

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 Theta JC 为18.9摄氏度/瓦 在给定最大功耗的情况下、我们可以重新计算并找到 TC max、如您所述。 您的方程式正确。

     2)。 我不知道焊接粘接比率表征。 我将进一步检查并告知您是否有更新。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    感谢你的答复。

    您是否确认了项目2)?  如果有任何更新、请告知我。

    此致、

    T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此延迟表示歉意。 我认为还有另一个 E2E 案例、对此我做出了回应。 但是、我在内部进行了检查、没有关于焊接粘接比表征的数据。 由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致、、Nasser