This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:器件是否支持28Gbps 运行?

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822, DS160PR410, DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038292/ds160pr822-does-device-support-28gbps-operation

器件型号:DS160PR822
主题中讨论的其他器件: DS160PR410DS320PR822

尊敬的 TI 团队:

我们主要目的是将 DS160PR822用于 PCIe 4.0和 GBASE-KR/KR4以太网应用、这些应用在引导时可配置。 对于 PCIe 4.0用例、我们将利用芯片提供的 RX 检测机制。 对于以太网用例、我们将根据数据表第7.3.3节禁用 RX 检测机制。 一些问题:

DS160PR822是否支持 GBASE-KR/KR4以太网应用? 如果没有、是否有更适合我们应用的器件?

DS160PR822能否支持高达28Gbps 的数据速率运行(类似于 DS160PR410、它可以支持高达25Gbps 的数据速率)? 如果没有、是否有更适合我们应用的器件?

3.在 MODE = L2 (I2C 从模式)下、每个通道对是否可以单独控制其2x2交叉点、或者是否所有2x2交叉点都像在 PIN 模式下一样发生变化?

谢谢、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误您的时间。

    1)。 PR822是一种线性器件、支持 KR 模式。

    2)。 建议使用 IBIS-AMI 模型来检查使用您的 s 参数模型。 还有另一个器件- DS320PR822 -针对 PCIe 第5代、可能更适用。 请将您的电子邮件地址发送给我一位朋友、以便我们为您提供这些模型。

    3)。 是的、这可以通过 SMBus 接口进行控制。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。 请注意、我向朋友发送了请求、并注意您对 IBIS-AMI 模型的需求、以及有关 DS320PR822器件的更多信息。 随着我们的设计不断向前发展、我非常期待您的回复。

    此致、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请通过朋友申请向我发送贵公司的电子邮件地址。 我可以看到您的请求、但看不到您的消息或电子邮件地址。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    在接受我的原始朋友请求后、我以私人邮件形式向您发送了我的电子邮件和联系信息。 目前、E2E 设计支持为我提供的唯一选择是"朋友"、这似乎并不有用。 因此、为了打破似乎的日志卡纸、我的电子邮件是 :mark.patton@newwavedv.com。 提前感谢您的帮助。

    此致、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    刚刚向您发送了一封电子邮件、以便跟进此事。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的电子邮件回复和帮助。 我们不胜感激。