This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP 工具未启动

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036713/alp-tool-not-starting

主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

当我以 admin 身份启动 ALP 时、程序未启动 、 并且我没有收到错误消息。 我在 Windows 10上运行它。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在事件日志中:

    故障应用程序名称:MainGUI.exe、版本:0.0.0.0、时间戳:0x4595038e
    故障模块名称:wxmsw26u_vc.dll、版本:2.6.3.3、时间戳:0x44b98a1c
    异常代码:0xc0000005
    故障偏移:0x000467aa
    故障处理 ID:0x3100
    故障应用程序启动时间:0x01d7aa2de0d1daf6
    故障应用程序路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\MainGUI.exe
    故障模块路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\wxmsw26u_vc.dll
    报告 ID:8335db3c-ea3-4f2f-a081-46ae2b15ba25
    故障封装全名:
    与封装相关的故障应用 ID:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    这似乎是某种安装问题。 请帮助检查以下内容:

    a)您是否按顺序通过以下链接安装了 ALP 框架实用程序和 ALP 配置文件更新(v10)?

    https://www.ti.com/tool/ALP

    ALP 配置文件更新具有对框架的最新修复和更新、因此在框架之后安装和安装配置文件更新都很重要。

    b)是否可以再次检查您是否拥有 PC 的完全管理权限? 我想知道某些安全软件是否阻止在 alp 安装文件夹中安装所需的 DLL。 在 ALP 安装文件夹中、您能否在命令提示符下检查运行"dir"命令时看到的文件和文件夹数量是多少? 请参见下面的

    c)您能否共享您的 Windows10版本和配置?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上面的项目(b)、对于全新安装、您可能会看到比我的开发文件夹(191)更少的文件(184)。 如果可能、请分享该屏幕截图。 谢谢、Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    a)按此顺序执行

    b)我拥有完全的管理员权限、且安全软件已关闭。

    c)配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    我只看到178个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我检查了全新安装:178个文件是正确的(我有一些开发文件)

    您 是否尝试了全新安装? ALP 是否启动 或您仍有问题?  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    这是一次全新安装。  我仍然有这个问题。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    您是否仍然遇到故障应用问题? 如果您获得更新的信息、请分享。 上次在模块  wxmsw26u_vc.dll 上发生故障。 全新安装后、您是否会在 ALP 安装文件夹中看到以下文件?

    这是我在故障应用程序路径问题上看到的情况

    我希望全新安装能够为您的案例提供帮助。

    您 是否尝试在另一台 PC 上安装?  

    谢谢、

    Vishy