This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS389:SN65LVDS389DBT 热值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035887/sn65lvds389-sn65lvds389dbt-thermal-values

器件型号:SN65LVDS389
 您能否为器件型号 " SN65LVDS389DBT "提供以下热值?
1) RθJA Ω 结至环境热阻
2) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻  
3) RθJB Ω 结至电路板热阻
4) Tj (最大值)最高结温
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 67.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 17.8
    Result - Theta JB (标准数据表值) 28.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 0.8
    结果- psi JB (标准数据表值) 27.9
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还能提供  Tj (max)最大结温吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最高结温为125C。

    谢谢

    David