This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电源角色交换过压警告

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035758/tps65988-power-role-swap-over-voltage-warning

器件型号:TPS65988

您好!

当电源角色从拉电流更改为灌电流时、我们会遇到过压警告问题。

在 VBUS 上没有干扰或高电压。

Power role swap from Source to sink

出现过压警告的原因。 器件数据表未正确解释我会理解原因的此警告。

BR。

 Teemu Pitkänen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人知道为什么会发生过压警告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teemu、

    0x28寄存器中的 OVP 警告设置是什么?  此外、您能否共享您正在使用的补丁版本?

    此致、

    Kedar