This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:在 PCIe 和 SDIO 接口之间切换

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040398/tmuxhs4212-switch-between-pcie-and-sdio-interfaces

器件型号:TMUXHS4212

尊敬的专家:

TMUXHS4212是否可以在 PCIe 和1.8V SDIO 接口之间切换、并让数字信号通过?

 对于 M.2 WiFi 模块、这两个接口共享相同的引脚排列。 如果 TMUXHS4212能够同时适用于这两种应用、则会非常方便。

 感谢您的任何反馈。

 -黎庆宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯:

      如果 SDIO 信号 介于0V 至1.8V 之间、TMUXHS4212将工作。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    谢谢!

    -黎庆宁