This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:将磁性元件放置在 PHY 的不同侧

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83TC812EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158766/dp83867is-placing-magnetics-on-the-different-side-of-phy

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83TC812EVM-MC

大家好、

我的客户希望将磁性元件放置在 DP83867IS 的不同 PCB 侧。

我对此有几个疑问。

对于 DP83867IS、将磁性元件放置在不同侧是否正常?

我担心、因为数据表中提到不建议使用过孔进行信号布线。  

  

如果 您有在不同 PCB 侧具有磁性元件的参考设计、请告诉我。

2. 出于上述目的,我的客户正在考虑使用镜像模式。

端口重映射是否 可作为解决方案?

镜像模式是否支持与 MDI 进行双向通信?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您的查询。 确实、不建议为该器件引入过孔或交叉。 但是、如果客户需要将磁性元件放在另一侧、是否可以像我们在 DP83867部分的 DP83TC812EVM-MC 上所做的那样使用集成磁性元件? 这些器件具有穿孔、可用作在 PCB 的另一侧使用磁性元件的间接方法。

    对于镜像模式、MDI 的功能与非镜像模式完全相同、因此支持双向通信。

    此致、

    Gerome