This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:详细寄存器规格

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039069/dp83867ir-detail-spec-of-register

器件型号:DP83867IR

我是否可以对 DP83867IR 寄存器规格有疑问?

问题1。 有一个寄存器 是"接收器错误计数器寄存器(RECR)、地址0x0015"

                   哪一侧正在监控它? RGMII 端口还是 RJ45port?

问题2。 有一个寄存器 是"接收器错误计数器寄存器(RECR)、地址0x0015"

                   对它进行计数的因素是什么?

问题3.  在状态寄存器1 (STS1)地址0x000A 上有一个寄存器是"空闲错误计数器(7:0)"

                   对它进行计数的因素是什么?

 BR、

科萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    我们将研究您的问题、并将在下周初获得更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    对拖延表示歉意。 当在铜侧接收到的数据包无法正确解码时、RECR 寄存器错误计数器会递增。  

    当观察到一个空闲波形误差时、空闲误差计数器递增。 当链路启动时发送空闲指示器、但不传输任何数据。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我有一个令人上瘾的问题。
    问题1.我们的系统注册了"空闲错误计数器"和 RECR。
                     "空闲错误计数器"是否包括 RECR 寄存器错误计数?  或与其分离?
                     空闲是否仅表示 10MBase?  因为我们的系统不支持10Mbase 模式。

    问题2. 当 PHY 与10G、2.5G 集线器协商时、RECR 寄存器是否计数错误?

                     这意味着 当链路超出协商策略时。  例如尝试与10Gbps 进行协商。  

    问题3.  当铜侧接收到的数据包无法正确解码时、出现 RECR 寄存器错误。  

                     此问题是否是完全输入信号问题? 还是 与 PHY 侧设计相关或相关的一些技术?

                     phy 端是否存在其他寄存器或电路等检查点?

    BR、

    科萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    要回答您的问题:

    空闲错误计数器针对空闲状态中的错误递增(当线路上没有数据时发送标准以太网空闲状态)。 RECR 增量、以增加数据误差。 这两者是互斥的。

    2.我们不希望链路以10G/2.5G 的速度形成。 如果有一些数据以这些速度传入、则应观察到错误。

    在 RECR 中观察到错误的几个可能原因。 当然、PHY 的输入信号不正确。 在 PHY 端、可能的错误来源可能包括错误时钟、错误的原理图、不良的布局、不良的电缆质量等 很难缩小根本原因的范围、并且需要进行深入调试。 我们可以从自下而上开始、检查链路脉冲、检查链路、检查时钟信号等

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    如果您没有任何其他问题、我是否应该继续并结束该主题。

    此致、

    Sreenivasa