This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:直流升压容差

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158883/tusb214-q1-dc-boost-tolerance

器件型号:TUSB214-Q1

直流升压有三种不同的电平:40mV、60mV 和80mV。
这些直流升压电平是否有容差特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCBoost 电平的容差主要来自 Rdc1和 Rdc2的电阻变化。 除此之外、没有其他固有容差特性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan