This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:EN 定序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158574/tusb212-en-sequencing

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件:TUSB542

电源达到3V 后、TUSB212I 必须从复位(RSTN)中退出。  我们使用的 TPSM82稳压器在启用后斜升约1ms、我计划使用 GPIO 将 TUSB212I 从复位中拉出。

 

 那么、问题是、由于我将 TUSB320I 用作 CC 控制器、将 TUSB212I 用作 USB2转接驱动器、是否必须同时启用这些器件? 如何在50ms 延迟下工作要启用 TUSB320I 器件、我想您会将这两个延迟都延迟50ms。 第三、如何将 TUSB542添加到该组合中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在努力确定这些器件是需要同时启用还是可以单独启用、明天应该可以为您提供答案。

    同时、您是否可以发送目标系统的方框图、包括 TUSB542?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    要将 TUSB212I 从复位状态中拉出、最好在电源电压达到指定电平时立即执行该操作、因为这将防止在 FS 枚举期间或在 TUSB320I 未启用期间发生任何错误。  

    您应该能够使用 GPIO 在不同的时间启用所有三个器件、因此我建议您这样做、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan