This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请查看原理图@ DP83869HM

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038780/dp83869hm-please-schematic-review-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们的客户将 RGMII 设计为1000Base-X PHY。

我想对此进行一些回顾。 请检查随附的 PFD。

我想知道以下两点。

不使用 MDI 时、应如何处理 TD_x 引脚?

2.我们应该在 MAC 线路上使用交流耦合电容吗?

如果您发现我们应该解决的其他问题、请提供一些建议。

e2e.ti.com/.../DP83869HM_5F00_schem.pdf

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我们将能够在下周的星期三之前查看原理图并提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    请在下面查找我的原理图反馈:

    • 去耦电容器:好的
    • 时钟:好的
    • RBIAS:好的
    • INT/PWDN:正常
    • 复位:好的
    • MDC:好的
    • MDIO:建议使用2k 上拉电阻
    • JTAG:好的
    • 绑带:好的
    • MDI:好的、我假设 SIP/SIN 线路上的交流耦合电容器位于原理图的不同页面上、对吧?
    • LED:好的
    • MAC 接口:好的

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的反馈。

    正如您所说、SIP/SIN 连接到另一页上的交流耦合。
    很抱歉缺少信息。

    最棒的酒店

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama

    我将关闭 该线程。

    此致、

    Sreenivasa